• ADS1220: 用硬件方式将cs拉低,初始化完成IO口后必须等待50ms以上才能写寄存器成功

    Part Number: ADS1220

    用硬件方式将cs拉低

    问题1;初始化完成IO口后必须等待50ms以上才能写寄存器成功

    问题2:切换寄存器配置后需要等待超过100ms才能读取数据,否则是一个不确定的错误值

  • ADS1220: 使用ADS1220采集电炉中的热电偶输出信号,遇到高温漏电干扰如何解决

    Part Number: ADS1220

    您好:

           我们使用ADS1220来采集热电偶的输出信号,温度的高低变化是依靠电炉产生的。不管是采集K型还是B型热电偶,都遇到了同样的现象:在炉体900度以下时,芯片采集换算出的温度值与电炉设定值完全一致。当炉体温度高于900度后,芯片采集换算出的温度值开始产生较大的波动,恶劣时会比电炉设定值低几百度。

           我们寻找产生该现象的原因,发现应该是由高温漏电干扰所导致的。电炉的耐火砖和热电偶的保护管都是氧化铝制品,氧化铝在常温状态下绝缘性良好,但随着温度的升高…

  • DAC161S997: stm32L051与其他芯片通信时,影响DAC161S997电流环输出精度

    Part Number: DAC161S997
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1220,

    电路设计中使用ADS1220采集PT100的温度,使用DAC161S997进行电流环路输出。控制芯片使用STM32L051,STM32L051与ADS1220进行通讯时的SPI信号影响了电流环路输出的电流值大概几十微安,是什么原因呢,有什么解决方法,谢谢解答。

  • ADS1220: 外部有两路差分输入,在连续转换模式下,通道切换时间是多少?

    Part Number: ADS1220

    Hi E2E,

    我们设计过程中,外部设计了两个差分输入,需要工作在连续转换模式下。

    我们不清楚此时,切换通道所需的时间与工作频率和数据速率的选择具体关系是什么?

    可以给个参考么?

  • ADS1220: ADS1220这样设计检测电流有没有问题,这是一个汽车电流传感器,检测放电和充电时的电流大小,需要双向检测,谢谢

    Part Number: ADS1220

    Hi TI Team,

     请帮忙确认下附件ADS1220这样设计检测电流有没有问题,这是一个汽车电流传感器,检测放电和充电时的电流大小,需要双向检测,或者可另外推荐一个可满足这个应用的方案,谢谢!

  • ADS1220: ADS1220和LM7332电路

    Part Number: ADS1220
    Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM7332,

    尊敬的TI工程师,您好:

           如图所示,我需要将4-20ma的传感器输出的电流信号转换为电压信号,然后进入ADC进行采集,我根据模拟工程师手册推荐的使用LM7322运放作为电压跟随器,采样电阻使用150Ω的,LM7322的供电为3.3V,以及ADC的供电和基准电压都使用3.3V,您看电路这么配置是否可以适用

  • ADS1220: 内部温度传感器读取室内温度差10度

    Part Number: ADS1220

    使用ADS1220测量温度,有10%—20%的板子出现测量温度差10度(正常27,问题16),使用芯片内部温度传感器和PT100都会出现相同问题,有的板子经过换芯片会正常

  • ADS1220: 寄存器ad值读数异常

    Part Number: ADS1220
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

    您好:

         目前使用ADS1220IPWR,AINP0输入为2.1V的时候,理论读出来的寄存器ad值是0x7FFFFF,但是我这边老是读出0x7FFF00,无论AINP0输入多少,读出来的第三个字节都是0x00,感觉读出来的都是两个字节,是16位的ads一样。

        

  • DAC80501: 基准电压与标称值不符,并且spi无法通信

    Part Number: DAC80501
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

    尊敬的先生,您好:

            我们现在使用DAC80501,,现在出现了一下问题。

            1、默认状态下,80501的vrefio管脚是2.39V,

            2、SPI通信不能对其进行操作。输出无任何变化。

  • ADS1220: 得到的转换结果减半

    Part Number: ADS1220

      测量AIN1的电压为1.3左右,但是AD转换出来的换算电压值为0.65左右,非常疑惑

  • ADS1220: 用芯片采集三线制RTD(pt100)采取的阻值如何转化为温度值

    Part Number: ADS1220

  • ADS1220: ADS1220

    Part Number: ADS1220

    现在在使用ADS1220采集电压时遇到问题,不配置ADS1220芯片时,电阻分压值1.8V,配置ADS1220芯片后,电阻分压值出现跳动,原因应该是AIN口和地之间输入阻抗拉低采集分压值。这个可以不更改硬件,通过ADS1220配置解决吗

  • TIDA-00095: 硬件设计0欧姆电阻的使用

    Part Number: TIDA-00095
    Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, ADS1220

    请问一下电路硬件设计中里面0欧姆电阻的作用

  • ADS1216: 谁用过单片机驱动这个芯片的程序呢?求助,写了好几天了,spi通讯异常 又是成功 有时失败

    Part Number: ADS1216
    Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS1220, ADS131M06

  • ADS1220: IDAC1和IDAC2恒流源不一致

    Part Number: ADS1220

    尊敬的TI工程师!

    在使用ADS1220的时候发现一个问题,通过AIN1和AIN2通道出来的电流与AIN3出来的“电流不一致”?

    设置参数如下:寄存器0~寄存器3分别为,0x46 0x04 0x55 0x50

    AIN3端负载电阻为1K,AIN1和AIN2端为RTD,大小估计为1.1K,实际测试,RTD两端电压正常,为0.55V,可是AIN3端的电压只有0.3V,请问是什么原因呢?

    期待回复!!!

  • ADS1220: ADS1220和DAC8562T 可以共用一个2.5V 的基准电压源吗?

    Part Number: ADS1220
    Other Parts Discussed in Thread: DAC8562T,

    ADS1220的基准电压源的输入电流为10nA,DAC8562T的输入电流为15uA. 

    基准源的输出电流能力为10mA. 这样同时给DAC8562T和ADS1220 供电应该可以吧?

  • ADS1220: MCU+32片ADS1220 多个ADC并联如何可靠设计

    Part Number: ADS1220

    以前设计过12个AD7175同步采集  方案是公用SCLK、DIN、DOUT  不同GPIO控制不同ADC的CS 是没问题的因为DOUT是三态输出、CS高电平失能情况下为高阻状态  测试12个DOUT并联是可以正常使用的
    结构如图(项目已测试,使用是OK的)

    现在有个场合需要32路ADC AD选的是ADS1220初步计划:
    SCLK、DIN通过74HC573(8路) 4路用于SCLK 4路用于DIN 每8个ADS1220公用一个IO
    麻烦的是DRDY、DOUT/DRDY…

  • ADS1220: ADS1220 EFT 群脉冲过不了

    Part Number: ADS1220

    ADS1220 电源EFT 群脉冲测试会死机,读出来的数都是AD值都是0,大约2kv以下干扰结束会自动恢复,2kv以上会彻底死机,发送一下复位命令或者重新上电才会好。pcb上的其他器件(单片机、存储、时钟、adc)都没有问题,还有一颗微芯的数模芯片MCP3421也没有问题。设备是塑料壳没有大地。供电加磁珠电容共模电感都不起作用,不知道从哪个方向去整改。谢谢!

  • 在使用ADS1220时,通过RREG命令和WREG命令无法读取和配置寄存器。

    Part Number: ADS1220

    我的顺序是上电,然后发送复位命令,延时一段时间,接着发送0x47,在发送0x02。无法启用内部温度传感器模式。

    然后在读取寄存器时,发送0x27,意思是读取寄存器1的4个字节,然后给ADS1220器件8个始终来读取寄存器1的配置(比如发送的0x55),也无法读得寄存器1的配置,收到的是0xff。

  • ADS1220: ads124s08温度电路的改进

    Part Number: ADS1220

    改为

    可以吗

  • ADS1220: 通道配置及转换结果读取问题

    Part Number: ADS1220

    各路大侠好,我准备使用ADS1220对一个电桥电路进行测量,如下图所示:

    需要测量的信号包括:OUT+单端电压、OUT-单端电压、OUT+与OUT-之间的差分电压。

    现在有以下疑问,请各位帮忙看下:

    我希望以上2个单端电压、1个差分电压可以在同一个转换周期内同时输出,是否可行?

    我们希望数据传输速率DR为250SPS(占空比模式),也就是每4ms完成以上2个单端电压、1个差分电压转换并输出结果

    Thanks!

  • ADS1220: ADS1220模拟数字电源供电问题

    Part Number: ADS1220

    ads1220可以双极性供电那么,可不可以模拟电源AVSS:-1.5V AVDD:3.3V, 数字电源DVSS:0V,DVDD3.3V?只有模拟电源地往负偏移一点?谢谢·

  • 关于ADS122C04的咨询

    Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS1220

    ADS122C04 寄存器配置可以正确读写,但是读取数据的时候,读出的数据全都是0,代码如下:

    寄存器配置值为:static uint8_t C_ADS1220_Par_Default_W[4] = {0x91,0x08,0x00,0x00};

    uint32_t ADS122C_GetData(void)
    {
    uint8_t ret;
    uint32_t L_ADS122C_Data = 0;
    uint32_t…

  • ads1220采集奇怪问题

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

    我现在硬件连接如下:

    I+和V+连接到一起,I-和V-连接到一起 ,V+和V-之间连接一个300R电阻

    初始化如下:

    Setup_ADS1220(ADS1220_MUX_AIN3_AIN2, ADS1220_OP_MODE_NORMAL,
    ADS1220_CONVERSION_SINGLE_SHOT,ADS1220_DATA_RATE_90SPS,
    ADS1220_GAIN_1, ADS1220_USE_PGA,ADS1220_IDAC1_AIN0…

  • ads1220引脚处理

    Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

    ADS1220我用内部的基准源,不用外部的基准,那么外部的REFP0和REFN0这两个基准引脚一般怎么处理?

1 2 3 4 5 »