• ADS1278-HT: ADS1278与主控芯片DSP28335连接采集直流0~2.5V数据,采集电压不稳定,目前精度在5%,如何改善?

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, OPA2205

    ADS1278与主控芯片DSP28335连接采集直流0~2.5V数据,希望可以将精度提升到0.1%。

    参数设置如下:

    1、TEST[1:0]设置为00,为正常模式

    2、八通道全部打开,使用10kΩ电阻上拉;

    3、Mode[1:0]设置为10,为低功耗模式;

    4、fomat[2:0]设置为001,固定输出模式,一直输出八通道;

     1通道使用1μ…

  • ADS1278-HT: ADS1278高温请教

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

    请教一下,我使用如下的程序去采集,SCLK  CLK  CS的波形均按照要求进行设置,具体情况如下图   ,代码情况如下:  ,通过在while里面运行第一个图片代码,能够得到采集的数据 但是采集的结果稳定性不高,容易跳变,变化范围在0.1V,  ,请问这种情况是哪里存在问题呢,应该如何解决,谢谢。

  • ADS1278: 1

    Part Number: ADS1278

    您好,在使用ads1278的时候通道一的负端接的GND,正端接的+1V,使用手册给的公式:采集到的值/(2的23次方-1)*V参考,这个公式计算出来数据是实际数据的一半,这个是什么情况呢?麻烦帮忙解答一下谢谢。

  • ADS1278: 请问ADS1278的参考电压Vrefp最大可以为5V吗

    Part Number: ADS1278

    请问ADS1278的参考电压Vrefp最大可以为5V吗,这边设计的电路Vrefn=gnd,Vrefp = 5V;并且发现每次DRDY的转换周期都会短于24个数据被读出的时间,导致总有数据被冲掉,后面采到的几位数据几乎都是新的转换数据的前几位,不知道这样表达的清不清楚。。

  • ADS1278-EP: ADS1278

    Part Number: ADS1278-EP
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

    请问有ADS1278的仿真模型吗,可以导入到Tina仿真软件中的?感谢回答!

  • ADS1278EVM-PDK: ADS1278 EVM-PAK

    Part Number: ADS1278EVM-PDK
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

    我想要在ADCpro上安装ADS1278 EVM-PAK,但是官网上都是ADS1278V2EVM-PDK,请问下谁有之前的安装包,谢谢了

  • ADS1278: ADS1278使用问题

    Part Number: ADS1278

    使用dsp28335去读取ADS1278的值,使用示波器查看波形,如图,在DRDY引脚下拉的时候,dout出现好多数据,这个数据是需要读多少位呢,我使用的是一下读取8通道的模式。有没有相关的例程能指导一下,使用DSP去读数据,读出来的数据一直在跳动。

  • ADS1278-HT: ADS1278-HT芯片在采集数据的时候一定要控制芯片给AD芯片发送数据吗?

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

    请问使用DSP28335芯片去读取ADS1278-HT芯片的数据的时候,一定要控制芯片给AD芯片发送数据吗?DIN引脚接地了  有没有影响?

  • ADS1278-EP: 上电时序相关问题

    Part Number: ADS1278-EP
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

    ADS1278芯片是否需要严格遵守上电时序呢,第一板没有考虑上电时序问题,ILA和拉线看示波器的输入引脚一直为高电平,导致输出不正确,如图所示;

    还想咨询一下F-SYNC模式下sclk需要连续输出嘛,连续输出是什么意思呢

  • ADS1278: ads1278的spi-离散模式是什么意思

    Part Number: ADS1278

    ads1278的spi-离散模式是什么意思

  • ADS1278: 问题描述如下:

    Part Number: ADS1278
    Other Parts Discussed in Thread: THS4521

        关于Delta-Sigma ADS1278使用,目前遇到一些问题。简述如下:

        项目背景是:由于传感器迭代,之前的单端输出改为差分输出。新传感器型号是MS1010LA。具体规格书见附件。ADS1278工作在低速模式。

       问题1:阻抗匹配问题,MS1010LA传感器差分输出阻抗是1M;ADS1278低速模式下差分输入阻抗是140K。是否需要加ADC差分驱动电路?

    问题2…

  • ADS1278: 高精度模式下 SPI TDM Dynamic 模式 DRDY在读取数据后不拉低一直到新的数据产生

    Part Number: ADS1278

    DRDY引脚在脉冲之后 通过检测上升沿MCU开始读取数据,在读取数据完成之后 DRDY不会拉低,以至于错过下一次的中断。但1278在下一次数据更新后会把DRDY拉低。

    就是读取数据后DRDY不拉低,下次中断没有脉冲。

  • ADS1278-HT: 在SM470R1B1M-HT主控芯片下的操作例程,或者相关例程。

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, SM470R1B1M-HT, ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

    目前正在SM470R1B1M-HT主控芯片下进行ADS1278的开发工作,请问是否能够提供符合要求的操作例程,或者相关例程,谢谢!

  • ADS1278-HT: 关于前置驱动问题

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS1278, THS4521,

    我看好多方案前置驱动都用的THS4521,我想问下,THP210作为前置驱动的话 性能和这个THS4521比如何呢? 我这边是±10V输入,想单电源5V给THP210供电 ,VCOM 2.5V,搭配ADS1278是否可行。

  • ADS1278-HT: ADS1278-HT芯片SPI获取数据问题

    Part Number: ADS1278-HT
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

    尊敬的TI大神们:

    请教一个问题 ,目前我在调试ADS1278-HT这款ADC芯片,遇到一个问题,采用TDM Dynamic Position Data模式获取数据发现数据不正确,还请大神指点!

    下图是硬件连接图,CLK引脚接单片机PWM引脚,单片机发出25khz的方波(见下图),MODE0接GND,MODE1接10K上拉到3.3V,PWDN1~4接10K上拉到3.3V…

  • ADS1278: ADS1278是如何实现固定时刻采样?

    Part Number: ADS1278

    ADS1278是如何实现固定时刻采样?或者ADS1278是在什么时刻采样的?

  • ADS1278: 请问这个ADC内部是否有数据缓存的呢?

    Part Number: ADS1278

    工程师您好!

    请问ADC内部有数据缓存吗?还是数据转换完后,马上就要取走,否则会被下次的数据覆盖。

    因为看到手册P21 “ FUNCTIONAL DESCRIPTION”第二段,提及“ 1s density output stream”,不确定讲的是不是缓存。

    感谢!

  • ADS1278: ads1278使用中来回开关机后偶尔出现5v供电脚被拉低到2v

    Part Number: ADS1278

    ads1278使用中来回开关机后偶尔出现5v供电脚被拉低到2v多 芯片发热 重新上电后正常,请问是什么原因造成的,5v是LDO提供的

  • ADS1278EVM-PDK: ADCPro采集数据无反应

    Part Number: ADS1278EVM-PDK
    Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278

           我在用ADCPro来调试使用ADS1278EVM时,软件中相关配置如下图所示:

       

    我把信号发生器的输出连接到J3.1 J3.2,即通道4。但点击软件的Continuous后,软件中无无数据出现。

    我想问一下可能是什么原因导致的?

  • ADS1278-EP: 请教ADS1278采集电生理问题

    Part Number: ADS1278-EP
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK, THS4521

    1.用ADS1278采集脑电、眼电及其肌电信号,是否有推荐的参考设计?

    2. ADS1278是差分输入,前面的高精度,高输入阻抗,高共模抑制比的低噪声差分运放是否有合适的推荐?

  • ADS1299: 请教ADS1299问题

    Part Number: ADS1299
    Other Parts Discussed in Thread: THP210, ADS1278

      1.我使用16片ADS 1299做128路脑电采集, 脑电帽 上有 128个电极+1参考电极, 这些电极如何接入到 ADS 1299呢?

    是否可以 将ADS1299所有的REF和N端全部接在一起,N端和GND接一起,电极帽上的 参考电极和 也和GND连接在一起,这样接可以吗?是否会带来噪声干扰等问题?

    2. ADS 1299 如果是差分输入,但电极帽是单端…

  • ADS1278: 负电压采集符号位丢失问题

    Part Number: ADS1278

    对比了两块板相同电路板上ADC,其中一块采集正弦电压正常。当使用同样的 FPGA板连接第二块时,发现该板上ADC采集负电压会丢失符号位。请问这是什么情况?更换新的ADS1278也同样如此。

  • ADS1278: 在不同采样频率下的非线性问题

    Part Number: ADS1278

    TI工程师您好:

    • 我们使用 ina 2128芯片放大来自压力传感器的24路信号,随后将信号输入ads 1278芯片,得到数字信号。
    • 实验测试ads 1278芯片的温度特性,其他实验条件相同,输入恒定信号,分别测试ads 1278在采样频率为512 fps和50 fps时芯片随温度变化的输出,输出信号如下图1,图2所示。可以发现,采样频率降低之后,输出信号的非线性得到明显改善。
    • 请问这种现象是ads 1278自身的特性引起的吗?有没有办法实现在512 fps的采样频率下仍能保持较好的线性…
  • ADS1278: 实验测得的GAIN随温度的变化与数据手册中GAIN随温度的变化不同,是否可能出现这种情况?

    Part Number: ADS1278

    根据ADS1278芯片数据手册的图33可知,GAIN ERROR和温度相关,我们在一次测试中发现,以25℃作为归一化的标准,温度升高之后,GAIN ERROR先增大后减小,不同于手册中的持续减小,请问这种情况是我实验操作有问题?还是ADC1278确实可能出现这种变化?

  • ADS1278: ADS1278

    Part Number: ADS1278

    根据ADS1278芯片数据手册的图33可知,GAIN ERROR和温度相关,我们在一次测试中发现,以25℃作为归一化的标准,温度升高之后,GAIN ERROR先增大后减小,不同于手册中的持续减小,请问这种情况是我实验操作有问题?还是ADC1278确实可能出现这种变化?

1 2 3 4 5 »