Original question:
TIOS102: 芯片OUT引脚在浮空的状态下,电压会主动拉高
您好,我们在刚才的测试中发现,在测试芯片下管的输出漏电流时,如果在导通下官后又迅速关断,测出的漏电流值为3.7mA,如果导通和关断时间间隔较大时,测得漏电流为550μA。
请教一下这个3.7mA是什么原因?下管在快速通断时不能完全关断吗?
测试中EN恒为3.3V,使用IN控制输出。
您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好,
请问测试了几片?有几片出现问题?您是有图片没有成功上传吗?我注意到您帖子的最后图片似乎损坏,
您好,我在我们产品上测的,测了3套现象一致。可以判断是批量的问题。
图片是测试的示意图。