This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi,
1.我们在tc8测试过程中,使用信号发生器不断加噪,使SQI的数值变小,当噪声增加到一定数值后,发现PHY状态没有变为link down,请问是芯片特性导致 还是 有相关配置没有做?
2.我们在做 master 切换至 slave 过程中 发现模式转换的损耗值有问题,损耗通常是由什么影响的?修改软件配置可以使数值变化?
3.我们在做回波测试发现损耗值也有问题,回波损耗值由什么影响?修改软件配置可以使数值变化?
4.我们在切换至testmode 4时,发射器失真的值=20mV。请问除了可以设置模式,还有其他的配置数值方法?
谢谢
1. 你添加了多少噪音,各自的 SQI 读数是多少?为什么您期望link down?通信将对噪声有一定的免疫力。
2.
发现模式转换的损耗值有问题
请问是否可以具体描述下,不太理解这个问题。
3. 请提供测试的程序。提供您有的任何图像或报告。执行此测试时设备的状态是什么?
4. 请提供所有 PMA 合规性测试的完整报告。
感谢回复,
1.SQI 数值是单调递减的,因为tc8是希望 通过加噪降低SQI,当噪声到达一个极限值后,link状态变为 linkdown。dp83tc811是否支持这个处理?
2.以下为测试过程
回波损耗
初始条件:
电源模式IG ON;
测试步骤:
step1:设置被测设备为默认模式。
Step2:设置测试设备为从模式。
Step3:测量回波损耗的值。
期望结果:
step3:在10Mhz-600Mhz之间,回波损耗的值低于界限线。
实际结果:
step3:在14Mhz-67Mhz之间,回波损耗的值高于界限线。
3.见附件
4.见附件
谢谢
您好,
感谢辛苦回复。
根据您提供的文档,加噪后SQI数值衰减,最后减至0x28后,会影响BMSR Register 0x0001 – Basic Mode Status Register 其中的bit [2]的link状态吗?
我们在做tc8测试中是希望加噪后,会使BMSR Register 0x0001 – Basic Mode Status Register 其中的bit [2] linkdown。但是目前看tc811上并不支持.
是我们缺少相关的配置?
谢谢。