Part Number: DP83TC811R-Q1
hi,
1.我们在tc8测试过程中,使用信号发生器不断加噪,使SQI的数值变小,当噪声增加到一定数值后,发现PHY状态没有变为link down,请问是芯片特性导致 还是 有相关配置没有做?
2.我们在做 master 切换至 slave 过程中 发现模式转换的损耗值有问题,损耗通常是由什么影响的?修改软件配置可以使数值变化?
3.我们在做回波测试发现损耗值也有问题,回波损耗值由什么影响?修改软件配置可以使数值变化?
4.我们在切换至testmode 4时,发射器失真的值=20mV。请问除了可以设置模式,还有其他的配置数值方法?
谢谢