This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DP83TC811R-Q1: SQI 和 PMA相关问题

Part Number: DP83TC811R-Q1

hi,

1.我们在tc8测试过程中,使用信号发生器不断加噪,使SQI的数值变小,当噪声增加到一定数值后,发现PHY状态没有变为link down,请问是芯片特性导致 还是 有相关配置没有做?

2.我们在做 master 切换至  slave 过程中 发现模式转换的损耗值有问题,损耗通常是由什么影响的?修改软件配置可以使数值变化?

3.我们在做回波测试发现损耗值也有问题,回波损耗值由什么影响?修改软件配置可以使数值变化?

4.我们在切换至testmode 4时,发射器失真的值=20mV。请问除了可以设置模式,还有其他的配置数值方法?

谢谢

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 1. 你添加了多少噪音,各自的 SQI 读数是多少?为什么您期望link down?通信将对噪声有一定的免疫力。

    2. 

    发现模式转换的损耗值有问题

    请问是否可以具体描述下,不太理解这个问题。

    3. 请提供测试的程序。提供您有的任何图像或报告。执行此测试时设备的状态是什么?

    4. 请提供所有 PMA 合规性测试的完整报告。

  • 感谢回复,

    1.SQI 数值是单调递减的,因为tc8是希望 通过加噪降低SQI,当噪声到达一个极限值后,link状态变为 linkdown。dp83tc811是否支持这个处理?

    2.以下为测试过程

    回波损耗
    初始条件:
    电源模式IG ON;
    测试步骤:
    step1:设置被测设备为默认模式。
    Step2:设置测试设备为从模式。
    Step3:测量回波损耗的值。

    期望结果:
    step3:在10Mhz-600Mhz之间,回波损耗的值低于界限线。

    实际结果:
    step3:在14Mhz-67Mhz之间,回波损耗的值高于界限线。

    3.见附件

    回波损耗的值高于界限线.pdf

    4.见附件

    发射器失真值过大.pdf

    谢谢

  • 另外想问下, 我在关掉极性校正后,需要在寄存器设置极性反接,才可生效。但是发现以太网热插拔以后Ping出现不通的情况。

  • 您好,

    您有参看过以下app note吗: SNLA293

    以及您使用的是这里描述的软件配置吗? 如果不是的话,麻烦尝试使用该配置,然后再提供下结果。

    我在关掉极性校正后,需要在寄存器设置极性反接,才可生效。但是发现以太网热插拔以后Ping出现不通的情况。

    这个问题我们跟进给工程师看下。

  • 您好,

    感谢辛苦回复。

    根据您提供的文档,加噪后SQI数值衰减,最后减至0x28后,会影响BMSR Register 0x0001 – Basic Mode Status Register 其中的bit [2]的link状态吗?

    我们在做tc8测试中是希望加噪后,会使BMSR Register 0x0001 – Basic Mode Status Register 其中的bit [2] linkdown。但是目前看tc811上并不支持.

    是我们缺少相关的配置?

    谢谢。

  • 我们向工程师确认下哈,应该会在下个工作日给到您答复。

  • 您好,

    是的,link将会在 SQI<28左右下降。

    在baseline和增加噪声时,读取的 SQI 值是多少?