接口论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
接口论坛
话题
8318 个讨论
常见问题
[FAQ] TUSB8041: 如何测试 USB 集线器的 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 电气合规性?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040 , , TUSB8020B , TUSB8042 , TUSB8042A 问: USB 3.0/3.1/3.2 SuperSpeed 5Gbps 电气合规性测试需要由经批准的供应商提供示波器和 BERT,以及专用的 SuperSpeed 测试装置。 有关设备和测试程序的最新信息,请参阅 USB-IF 网站: https://usb.org/usb-32 SuperSpeed USB…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB947-Q1: MAPSEL 问题
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB947-Q1 问题 1: 客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下: 1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。 2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。 3. 这是我们的…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB962-Q1: 使用软件识别解串器是 960 还是 962
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB962-Q1 问: 由于器件短缺,我有一个构建中混用了 960 和 962 器件。我连接到构建的其中一个摄像头需要在连接到 962 时动态降低 FPS,因为 3gbps 链路会导致带宽限制。 软件中是否有方法,或者我们是否可以读取某个寄存器,以判断连接的解串器是 960 还是 962 器件?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] DS90UB941AS-Q1: 在分离器模式下访问两个具有相同 I2C 地址的解串器
Cherry Zhou
Part Number: DS90UB941AS-Q1 问: 当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPD1E01B04-Q1: 如何将 ESD 保护器件中所需的电容与协议数据速率相关联?
Annie Liu
Part Number: TPD1E01B04-Q1 Other Parts Discussed in Thread: ESD401 , TPD1E10B06 , 器件型号: TPD1E01B04-Q1 主题中讨论的其他器件: ESD401 、 TPD1E10B06 问: 您可以帮助推荐用于 UB933 和 UB954 的 ESD 二极管吗? 这两个器件的 FPD-link 的最大 IO 电容是多少? 客户想知道数据线速率和电容之间有什么关系。 例如,4Gbps 需要大概 20pF 的较小电容? 您是否知道这方…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB9261: 在哪里可以获取 TUSB9261 的 VIF 文件
Cherry Zhou
Part Number: TUSB9261 问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8044 , TUSB8042A , TUSB8043 , TUSB8020B , TUSB8043A , TUSB8042 问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TUSB1064: 如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
Cherry Zhou
Part Number: TUSB1064 Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI , TUSB564 , , TUSB1046A-DCI , TUSB1146 , TS3USBCA4 问:如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPS65988: 在不使用 EC 的情况下在 Type-C PD 源端口之间动态共享功率的示例工程。
Cherry Zhou
Part Number: TPS65988 开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。 下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率…
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
[FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?
Cherry Zhou
Part Number: TPS25750 问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
Answered
over 4 years ago
接口
接口论坛
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
ds90ub940-q1 evm板问题
0
已锁定
2269
视图
4
回复
最新
7 年多前
由
user5900961
未回答
TUSB4041的 code咨询
0
已锁定
665
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Kailyn Chen
未回答
ISO3082 官方设计设计时 TX RE DE均有上拉电阻 RX不用上拉电阻是为何?
0
已锁定
1221
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Kailyn Chen
未回答
紧急求助:LMK03806B时而能够正常输出,时而无法正常输出?LMK03806芯片通过Xilinx K7 FPGA配置,电路参考手册,只是输入部分没有一个电容和电阻,而是直接接了0.1uF电容到单端输入Oscin,输入为62MHz,而输出为5路765.472MHz。目前测试有时输出的65.472MHz能够正常输出,有时输出什么都没有,然后那个某一个默认输出一路有62MHz的信号,感觉像是芯片处于默认状态了?求助各位是否有人遇到过这种情况?
0
已锁定
4526
视图
7
回复
最新
7 年多前
由
rp zhang
未回答
xio2001PNP做的PCIE转PCI插在PCIE槽上电脑显示什么?
0
已锁定
2093
视图
6
回复
最新
7 年多前
由
user1913968
未回答
74LS07D和74LVC8T245DWR接口问题
0
已锁定
2931
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
Amy Luo
未回答
FPD-Link III信号扇出、复用及不同芯片之间的级联问题
0
已锁定
7612
视图
5
回复
最新
7 年多前
由
JIAYUE HU
已回答
TPD4E05U06DQAR 脚位定义可交换吗?
0
已锁定
1844
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
LIN FRANCIS
已回答
无法获取xio2001下的PCI设备
0
已锁定
3130
视图
4
回复
最新
7 年多前
由
user4554863
未回答
利用TXB0108 实现自动双向数据的电平转换,VCCA=3.3v,vccb=5v ,可以实现吗?如果能够实现可以给出参考电路图吗?谢谢啦!
0
已锁定
2627
视图
5
回复
最新
7 年多前
由
ZHUO YUAN
未回答
TXB0106 输出波形不正常出现失真
0
已锁定
6022
视图
6
回复
最新
7 年多前
由
Amy Luo
已回答
ISO1540输出低电平问题
0
已锁定
5293
视图
9
回复
最新
7 年多前
由
maoliang zeng
未回答
关于SN75LVCP601 的使用问题
0
已锁定
4391
视图
8
回复
最新
7 年多前
由
Seasat Liu
未回答
关于TXS类型电平转换的一点问题
0
已锁定
1163
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Amy Luo
未回答
TUSB4041I USB 过流检测
0
已锁定
1699
视图
3
回复
最新
7 年多前
由
Amy Luo
未回答
TUSB4041PAPEVM线路求助
0
已锁定
640
视图
2
回复
最新
7 年多前
由
Seasat Liu
未回答
关于PCA9555的GPIO最大输入电平、GPIO默认输入状态电平以及驱动能力?
0
已锁定
11542
视图
13
回复
最新
7 年多前
由
user5277008
未回答
DS90UB948 搭配 DS90UB947 配置問題
0
已锁定
1795
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Kailyn Chen
未回答
LMX2594是否有快速关断输出的功能?
0
已锁定
2038
视图
4
回复
最新
7 年多前
由
jinfeng tao
未回答
CAN/LIN bus to SPI interface
0
已锁定
1209
视图
1
回复
最新
7 年多前
由
Kailyn Chen
<
>