接口论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
接口论坛
  • 话题 8307 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TUSB8041: 如何测试 USB 集线器的 USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 电气合规性?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040 , , TUSB8020B , TUSB8042 , TUSB8042A 问: USB 3.0/3.1/3.2 SuperSpeed 5Gbps 电气合规性测试需要由经批准的供应商提供示波器和 BERT,以及专用的 SuperSpeed 测试装置。 有关设备和测试程序的最新信息,请参阅 USB-IF 网站: https://usb.org/usb-32 SuperSpeed USB…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB947-Q1: MAPSEL 问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB947-Q1 问题 1: 客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下: 1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。 2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。 3. 这是我们的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB962-Q1: 使用软件识别解串器是 960 还是 962

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB962-Q1 问: 由于器件短缺,我有一个构建中混用了 960 和 962 器件。我连接到构建的其中一个摄像头需要在连接到 962 时动态降低 FPS,因为 3gbps 链路会导致带宽限制。 软件中是否有方法,或者我们是否可以读取某个寄存器,以判断连接的解串器是 960 还是 962 器件?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] DS90UB941AS-Q1: 在分离器模式下访问两个具有相同 I2C 地址的解串器

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: DS90UB941AS-Q1 问: 当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPD1E01B04-Q1: 如何将 ESD 保护器件中所需的电容与协议数据速率相关联?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPD1E01B04-Q1 Other Parts Discussed in Thread: ESD401 , TPD1E10B06 , 器件型号: TPD1E01B04-Q1 主题中讨论的其他器件: ESD401 、 TPD1E10B06 问: 您可以帮助推荐用于 UB933 和 UB954 的 ESD 二极管吗? 这两个器件的 FPD-link 的最大 IO 电容是多少? 客户想知道数据线速率和电容之间有什么关系。 例如,4Gbps 需要大概 20pF 的较小电容? 您是否知道这方…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB9261: 在哪里可以获取 TUSB9261 的 VIF 文件

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB9261 问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB8041 Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A , , TUSB8044 , TUSB8042A , TUSB8043 , TUSB8020B , TUSB8043A , TUSB8042 问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TUSB1064: 如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TUSB1064 Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI , TUSB564 , , TUSB1046A-DCI , TUSB1146 , TS3USBCA4 问:如何调试 USB Type-C 接口的 DP 交替模式问题?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPS65988: 在不使用 EC 的情况下在 Type-C PD 源端口之间动态共享功率的示例工程。

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS65988 开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。 下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [FAQ] TPS25750: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS25750 问:我想用 USB-C PD 端口替换桶形插孔连接器。USB-C PD 端口仅需要接收功率。如何使用 TPS25750 优化原理图以实现该功能?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 接口
    • 接口论坛
>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    ISO35T芯片485总线端的奇怪干扰!!! 0 已锁定

    3542 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TSB82AA2B是否支持异步流包? 0 已锁定

    951 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    HDMI 转 LVDS 使用TFP501 + SN75LVDS83 方案外挂EEPROM需要写入的EDID是TI标准的?还是根据LVDS显示器写入的?求参考代码 0 已锁定

    1546 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Lynn1
  • 未回答

    TSB82AA2B设计问题 0 已锁定

    649 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    请问TI 是否有 DS90UB940对接DS90UB925的示例 0 已锁定

    2105 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    器件选型 0 已锁定

    2221 视图
    5 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    FPGA直接驱动TLK100发送UDP数据包的问题 0 已锁定

    673 视图
    0 回复
    已开始9 年多前
    由 user4393786
  • 未回答

    TUSB8041未知USB设备(设备描述符请求失败) 0 已锁定

    3729 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    TUSB8041 OTP 功能怎么用,有相应的软件吗?从哪里找到? 0 已锁定

    1043 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    能否将codeloader软件用于自己设计的lmk03000中 0 已锁定

    1651 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 已回答

    ISO1050接口问题 0 已锁定

    3279 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    tlk2711发数之前出现的干扰 0 已锁定

    1058 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    请问LMH0341是否可对2.97Gbps以下的任何频率和格式的串行数据进行解串吗? 0 已锁定

    822 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    我需要一个频率范围10KHz~500MHz可配置的信号发生电路,求推荐一款PLL或DDS芯片。如果频率范围没有合适的,推荐最接近的也行。多谢多谢。 0 已锁定

    816 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Seasat Liu
  • 已回答

    TUSB8041 晶振无信号波形 0 已锁定

    1734 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 zq2
  • 未回答

    cc3200和ADS1293连接问题 0 已锁定

    1016 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    LMK04821直接时钟配置问题? 0 已锁定

    1658 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Seasat Liu
  • 未回答

    lmk03328 模式配置问题 0 已锁定

    1102 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Mike Wang1
  • 未回答

    cc3200与ADS1293之间spi连接问题 0 已锁定

    606 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Kailyn Chen
  • 未回答

    RS485芯片使用疑问 0 已锁定

    4790 视图
    6 回复
    最新9 年多前
    由 nick6_zhang
<>