• 多片LMX2594能够实现射频输出同步吗

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    多个通道射频信号接收,用多片LMX2594做本振。由于是MIMO相控阵,要保证相位一致,所以必须要保证本振相位一致。多片LMX2594是否可以实现RF的同步,还是必须用无源功分方案?

  • LMX2594鉴相泄露和参考泄露问题

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    根据DATASHEET上的原理图 画了一块LMX2594的测试板, 用的100MHz晶振,50MHz鉴相,输出2G时,鉴相频率泄露杂散只有57dBc  参考泄露也只有60多dbc,远低于datasheet上给的,采取了三个措施后发现均无变化,第一 环路滤波器的滤波电容和电阻加大了, 第二 VCO单独供电   第三 增加或减小输入参考信号的功率,因为之前都是用HITTITE的,对TI的PLL不熟悉,特此请教 哪些寄存器配置会影响这个指标…

  • 关于LMX2594相位噪声的问题

    手册上标称相位噪声:归一化底噪为-236dBc/Hz,闪烁噪声为-129dBc/Hz,那么计算100MHz输入,200MHz鉴相,

    输出15GHz时的相位噪声:底噪=-236+20log(1500/200)+10log(200*10^6)≈-115.5dBc/Hz;

                            100k处闪烁噪声=-129+20log(15)-10log(100/10)≈-115.5dBc/Hz;

    那么在100KHz处的相位噪声应该为-112.5dBc/Hz@100kHz,但实际官方手册上给的实际测试见datasheet…

  • LMX2594开发板(TIDA-01021)控制问题

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01021

    各位大侠:我按照LMX2594开发板TIDA-01021的相关资料自己生产了一块板子想测试验证LMX2594的各项性能指标,目前用USB口控制的时候无法板上器件通信,是不是USB芯片的EEPROM 里面需要固化响应的程序才能控制,在TI的官网没有找到响应的固件程序,希望各位能帮忙支招,如何解决这个问题,非常感谢!!

  • LMX2594上电以后发热严重,写入程序,可以正常锁定,输出功率非常低

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    LMX2594上电以后发热严重,过5至10秒,手摸芯片,烫手。写入程序,可以正常锁定,输出功率非常低,-30几dBm,芯片仍然非常烫。是什么原因?会是芯片坏了吗?

  • LMX2594 RFOUT P/N能否通过一个BALUN转成单端输出

    我想提高输出功率,在给的参考设计中,单端输出时只用了RFOUT 的P输出。

    我能不能将RFOUT 的P端和端通过一个BALUN转换成一个单端输出?

    这样做会不会对性能有什么影响?

  • 关于LMX2594的快速锁定的问题

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    请问LMX2594可以关闭VCO自校准,手动选择寄存器吗

  • LMX2594 N分频器写入失败

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TICSPRO-SW

    大家好,目前遇到的问题是N分频器寄存器写入失败

    目前其他的寄存器都能正常的读写,证明我的SPI协议是没有问题的。

    但就是唯独N分频器(R34,R36)写入和读出的值不一样!

    比如现在PFD为40MHz,输出10GHz频率,那么N分频器的值就应该是250,对应的16进制为0xFA.

    根据手册那就应该在 R36中写入0XFA,R34写0X00。但实际R36读出的值为0x00!

    手册反反复复看过很多次…

  • LMX2594 调谐电压 VTune

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2531

     LMX2594 在一个VCO Bank内,  如果外部给VTune引脚施加电压,如果VTune的电压升高,频率是增大还是减小?

  • 关于LMX2594扫频功能

    按照芯片手册上和TIPR的寄存器的设置后,无法实现预定的扫频结果,希望能给提供一个完整的寄存器设置列表

  • LMX2594 相噪的相互影响

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    各位TI大侠:

    关于那个锁相LMX2594。我看了一下指标,也在官方模拟器模拟了一下,还可以。但是有个问题,输入信号对输出信号的相噪有影响吗?还是输出相噪只取决于本地振荡器的相噪?文档里和模拟器里面都没有提到。

    感谢!

  • lmx2594寄存器问题

    这个是芯片手册上针对自动扫频模式给出的案例,

    按照此案例,使用TICSPro软件对其进行设置

    结果看到的寄存器的结果和芯片手册上的不同,是怎么回事呢?

  • LMX2594输出频率连续问题

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    官方datasheet上说可以通过调节输出分频器的值输出10MHz到15GHz的任何频率,但其分频只能限于2/4/6/8/12/16……等,而且VCO频率大于10GHz时,最大分频值只能为6,那么其中间必然有些段落不连续, Table 8 中Channel Divider Segments表里也明确了输出不连续,为何手册上还要写科输出10MHz到15GHz的任何频率?官方不能诚实一点吗?还是该怎么理解?…

  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    我看不到你的电路图,上传可能有问题,时序没有问题的情况下,有几个地方要注意,1、不能二分频,2、FVCO必须大于7.5G,否则都会锁不住和没有输出。3、N Divider 不能小于28;如输出频率达不到目标值,只能提高FVCO,然后通过Channel Divider分频来实现。楼顶有我电话。

  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    SPI时序我也是按照您说的方法,分3次发送,每次8bit,但是锁定不了,直接用USB2ANY,连接电脑上的TICS往芯片里面写寄存器,也锁不了频率,还是说TICS配置方法我没弄对?板子调试了很久始终找不到是什么原因。      
    我有附上我的原理图部分,希望可以得到您的指导和意见~  其中到地电容实际焊接的时候由于没有10uf的电容了所以用了4.7uf来代替,不知道这个是否有影响。参考晶振可以输出100MHz的信号,只是谐波有点多,供电端引脚上电后电压值用万用表测过没什么问题。不知道我是不是还忽略了一些什么其他的问题…

  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    我是解决了这个问题,其实没有什么大的问题,就是SPI时序的问题,这个芯片SPI数据长度是严格的24个bit,SPI分3次每次发8个bit就可以了,不像有些芯片,如果用16bit SPI发送32bit,前面多余8个是不理会的。

  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    您好,我也遇到了一样的问题,LMX2595安赵TICS配置导出的寄存器写入后没有输出

    由于比较急着解决这个问题,如您看见这条消息,希望可以电话联系我解决这个问题,15878398630,谢谢~

  • RE: LMX2594输出杂散

    我想这是因为SEG1_EN框被选中了,CHDIV=2的时候不需要使能SEG1_EN,您尝试禁用此框,我想3GHz杂散信号会消失
  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    您好:

           以下是电路图,能否留下您的电话和邮箱,可加快沟通效率,谢谢!我的电话是13823771951,深圳极致兴通科技有限公司。

  • RE: LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    您好,能否将电路图也附上看下? CE 是否拉高?
  • LMX2594按TICS配置导出的寄存器写入后RFoutA没有输出

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595, USB2ANY

    LMX2594按TICS配置导出的寄存器顺序和值写入后RFoutA没有输出,输入156.25M,目标输出是10.3125G的4分频,SPI时序是正确的。LMX2594的SPI是地址+数据共24位,而单片机的SPI是16位的,也就写了32位,有没有问题?

    程序是按照lmx294 datasheet 7.5.1和7.5.2写的,下图和附件是配置图和导出的寄存器信息。

    void spi_writeData…

  • RE: LMX2594输出杂散

    我的设置是CHDIV=2,

  • RE: LMX2594输出杂散

    您好,
    您的CHDIV设置的是什么?当CHDIV=1时,不需要设置VCO_PHASE_SYNC,当CHDIV>1时,设置VCO_PHASE_SYNC=1
  • LMX2594输出杂散

    Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

    我们使用LMX2594输出DAC的采样时钟,LMX2594的输入是93.75MHz,VCO=12GHz,输出6GHz,但是在3GHz处有异常杂散,请问这可能是什么原因?

    此外其他调试情况:

    当VCO=12GHz,VCO_PHASE_SYNC=1时,杂散频率为3GHz;修改LMX2594的VCO频率后,杂散频率随之改变,但仍为VCO的4分频。
    当VCO=12GHz,VCO_PHASE_SYNC=0时,3GHz杂散信号消失…
  • RE: 请教关于LMX2491配置寄存器以及MUX没有输出的问题

    您好, 看下LMX2491 是否进入power down状态?CE(chip enable)高有效,是否将其拉高?
    关于TICSPro的使用步骤,建议您参考LMX2594 EVM user's guide Page4 2.6部分开始的介绍:
    www.ti.com.cn/.../snau160e.pdf
1 2 3 4 5 »