Part Number: CD4069UB
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, , SN74LVCU04A
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路,外部接RLC器件组成皮尔斯振荡器,但是sn74hc04是否也可以呢?能否用来做皮尔斯振荡器的非门具体有哪项参数要求?
如果sn74hc04不能替换CD4069UB,请问贵公司还有那些型号可以PIn-to-Pin兼容?
Part Number: CD4069UB
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, , SN74LVCU04A
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路,外部接RLC器件组成皮尔斯振荡器,但是sn74hc04是否也可以呢?能否用来做皮尔斯振荡器的非门具体有哪项参数要求?
如果sn74hc04不能替换CD4069UB,请问贵公司还有那些型号可以PIn-to-Pin兼容?
您好,
关于皮尔斯振荡器您可以查看此文档,
https://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf
CD4069UB的替代产品,您可以在芯片页查询得到,www.ti.com/.../CD4069UB

另外关于SN74HC04适不适合做皮尔斯振荡器的一些讨论,您可以看看这这个帖子,里面也有一些型号推荐,您可以看看能否参考,
你好,这个地方不合适,网站推荐的替代型号是集电极开路输出方式,与CD4069的推挽输出完全不是一回事。
另外,我判断CD4069可用的依据是
有增益参数,其它的非门资料里面又不含这个。
同一个电路,用CD4069可以,在电路板上换其它非门达不到相同效果。
有个应用,要求功耗低的隔离DI输入,外部是干接点。如果自身提供隔离电源,用光耦判断的方式,原理可行,问题在于隔离电源模块自身静态功耗太高。如果用隔离变压器做,外部DI没输入时是开路,由变压器的原边充当电感,让皮尔斯振荡电路振荡,外部DI输入短路变压器副边,阻抗折算过来还是0,皮尔斯振荡电路停止工作,根据振荡来判断DI状态。只不过DI输入时,非门工作在非法的的状态,输入输出电压相等。带缓冲的非门外部DI变化后,振荡频率会变高好多倍,非门不会进入跟随状态。
另外“非缓冲反相器用作有源缓冲器电路”这个概念我不大清楚,有一点相关资料链接吗?看下我可否理解。
您好,
这听起来像是对皮尔斯振荡器的一种巧妙运用,但我认为像我们的隔离产品那样更现代的方法会更好。
我很想看看电路图——我怀疑可能存在更好的电路实现方式,以获得更稳定的结果。或许可以通过引入一些外部电阻和电容值来强制电路行为更加一致,从而消除硅片本身的差异。
--
另外“非缓冲反相器用作有源缓冲器电路”这个概念我不大清楚,有一点相关资料链接吗?看下我可否理解。
我不知道您在这里的意思、因为您是第一篇文章中提到这一点的人:
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路
我问的是你这句话的意思。如果你不知道它的意思,那你为什么还要说呢?也许只是说错了?
完整电路是下面这个样子。
功能上正常,当前存在细节问题在于:1.实测振荡频率与理论差异较大。2.非门功耗没测试出来,整个电路板的功耗达标了,这边就没再深究。
另外,TI的隔离器件有集成低功耗隔离DI?,我只用过隔离422驱动,高低边开关这些。。。
上面答复的其它问题,应该是我理解错误,语言表达问题。