Part Number: CD4069UB
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, , SN74LVCU04A
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路,外部接RLC器件组成皮尔斯振荡器,但是sn74hc04是否也可以呢?能否用来做皮尔斯振荡器的非门具体有哪项参数要求?
如果sn74hc04不能替换CD4069UB,请问贵公司还有那些型号可以PIn-to-Pin兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CD4069UB
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04, , SN74LVCU04A
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路,外部接RLC器件组成皮尔斯振荡器,但是sn74hc04是否也可以呢?能否用来做皮尔斯振荡器的非门具体有哪项参数要求?
如果sn74hc04不能替换CD4069UB,请问贵公司还有那些型号可以PIn-to-Pin兼容?
您好,
关于皮尔斯振荡器您可以查看此文档,
https://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf
CD4069UB的替代产品,您可以在芯片页查询得到,www.ti.com/.../CD4069UB

另外关于SN74HC04适不适合做皮尔斯振荡器的一些讨论,您可以看看这这个帖子,里面也有一些型号推荐,您可以看看能否参考,
你好,这个地方不合适,网站推荐的替代型号是集电极开路输出方式,与CD4069的推挽输出完全不是一回事。
另外,我判断CD4069可用的依据是
有增益参数,其它的非门资料里面又不含这个。
同一个电路,用CD4069可以,在电路板上换其它非门达不到相同效果。
有个应用,要求功耗低的隔离DI输入,外部是干接点。如果自身提供隔离电源,用光耦判断的方式,原理可行,问题在于隔离电源模块自身静态功耗太高。如果用隔离变压器做,外部DI没输入时是开路,由变压器的原边充当电感,让皮尔斯振荡电路振荡,外部DI输入短路变压器副边,阻抗折算过来还是0,皮尔斯振荡电路停止工作,根据振荡来判断DI状态。只不过DI输入时,非门工作在非法的的状态,输入输出电压相等。带缓冲的非门外部DI变化后,振荡频率会变高好多倍,非门不会进入跟随状态。
另外“非缓冲反相器用作有源缓冲器电路”这个概念我不大清楚,有一点相关资料链接吗?看下我可否理解。
您好,
这听起来像是对皮尔斯振荡器的一种巧妙运用,但我认为像我们的隔离产品那样更现代的方法会更好。
我很想看看电路图——我怀疑可能存在更好的电路实现方式,以获得更稳定的结果。或许可以通过引入一些外部电阻和电容值来强制电路行为更加一致,从而消除硅片本身的差异。
--
另外“非缓冲反相器用作有源缓冲器电路”这个概念我不大清楚,有一点相关资料链接吗?看下我可否理解。
我不知道您在这里的意思、因为您是第一篇文章中提到这一点的人:
据我了解,CD4069UB可以用来做缓冲电路
我问的是你这句话的意思。如果你不知道它的意思,那你为什么还要说呢?也许只是说错了?
完整电路是下面这个样子。
功能上正常,当前存在细节问题在于:1.实测振荡频率与理论差异较大。2.非门功耗没测试出来,整个电路板的功耗达标了,这边就没再深究。
另外,TI的隔离器件有集成低功耗隔离DI?,我只用过隔离422驱动,高低边开关这些。。。
上面答复的其它问题,应该是我理解错误,语言表达问题。
功能上正常,当前存在细节问题在于:1.实测振荡频率与理论差异较大。2.非门功耗没测试出来,整个电路板的功耗达标了,这边就没再深究。
恐怕我对我们的隔离产品系列知之甚少、但我相信我们的 FAE / TSR 可以联系他们的团队并讨论一种可能的解决方案。
功能上正常,当前存在细节问题在于:1.实测振荡频率与理论差异较大。2.非门功耗没测试出来,整个电路板的功耗达标了,这边就没再深究。
我以前从未见过这个振荡器设计、对结果进行仿真时非常难看。 如今的 E2E 图像系统似乎存在问题、因此我无法发布结果、但波形峰值很大、差异很大。
我怀疑客户设计的系统符合 CD4069UB 的典型行为、并且需要重新设计其电路才能与更新的非缓冲器件配合使用。
主要区别将是 (1) 功耗 — 较新的非缓冲器件需要增加电源电流(通常为 5 到 15mA)、并且 (2) 逆变器的输出阻抗将更低。 CD4000 系列逻辑器件的输出端具有相当高的电阻、尤其是在 3V 或 5V 工作电压下。 我们的其他系列将具有较低的电阻、因此可能会增加振荡频率、并可能引入更多杂散信号(尖峰)。 它们可以尝试在逆变器输出和电路的其余部分之间引入一些额外的电阻、起始电阻可能为 220 欧姆。