This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403-Q1

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593EVM, ALM2403-Q1, OPA547, OPA593, OPA547EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505082/alm2403-q1-alm2403-q1

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA547OPA593OPA547EVM、OPA593EVM

工具/软件:

我购买了 ALM2403-Q1 双电源运算放大器。

已建立的连接:

引脚1:NI FPGA GND

Pin2:NI FPGA 模拟输出 CH1

引脚10: +12V  

引脚14:-12V

引脚13 ( 电流放大器 CH1的输出通道)处的电压始终为0V。

请帮助确定问题。

我已将 IC 安装在14引脚 IC 适配器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishbanu:

    您有原理图吗?

    按原样、连接不正确。 如果连接 ALM2403-Q1以用作缓冲器、我会连接以下引脚:

    引脚1连接到引脚13

    输入模块的20引脚2

    引脚3连接到-10.8V 至-6.3V 的电压。  

    引脚6和 引脚14连接到 V-(-12V)

    引脚10、引脚11、引脚12连接到 V+(12V)

    正如您所看到的,在您准备出发之前,必须建立许多不同的连接。  

    您是否焊接了散热焊盘? 您可能需要此散热焊盘连接到某处以在运行期间散热。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我们之前已经讨论过、然后再购买这个 OPAMP。 以下是该工具的链接:

    ALM2402-Q1:ALM2402-Q1 -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    我想使用 ALM2403-Q1对来自我的信号源(NI FPGA 卡)的模拟信号进行电流放大。

    我没有连接根据上述评论.

    您是否焊接了散热焊盘? 您可能需要此散热焊盘连接到某处以在运行期间散热。  

    "不,我不是。 这是否强制要求,因为我正在将模拟信号(0-10V)从4 毫安放大到70mA。

    如果它是授权,我该如何做到这一点? 我已经将该 IC 安装在14引脚 IC 适配器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    感谢您链接此主题、我现在还记得我们过去的谈话。  

    否、不强制要求向下焊接散热焊盘、我只需小心监控器件的表面温度以确保不会过热。  

    我在上一 篇文章中没有提到将引脚1 (IN-1)连接到引脚13 (OUT1)、但我的原理图显示了这种连接:

    这是创建缓冲区所必需的。  

    另一个重要连接是到 OTF/SHDN 引脚。 该电压必须至少比 V-电源轨高1.2V、以确保启用器件。 务必确保该网络不超过 V-+ 5.7V、否则器件会损坏。  

    使用 V+和 V-之间的分压器可以轻松产生该电压、也可以使用外部电压资源。

    是否使用放大器的 CH2实现任何功能?

    如果没有、最好将其像具有 GND 输入的缓冲器一样进行连接: 如何正确配置未使用的运算放大器

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    1.好的、我将   在 IC 中默认将引脚1 (IN-1)连接到引脚13 (OUT1)短接、然后从引脚13输出放大的模拟输出。 此外、引脚1 (IN1-)应与  模拟 源的 GND 正确连接? 在本例中是 NI FPGA GND。

    2、引脚3: OTF/SHDN 引脚

    我有-3.3V ,-5V 在我的 SMPS . 我是否可以向引脚3提供-5V 电压?  

    3.是的,我 也会使用放大器的 CH2。

    您能否总结一下在使用此放大器的两个通道时需要注意的任何连接要点。   

    同样,如果我只使用 ch1 ,那么我应该将 GND 连接到 in2+{pin 4}。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    否、不要将引脚1连接到 GND。 此引脚只需连接到 OUT1 (引脚13)

    IN1+可以连接到 FPGA 输出、 FPGA GND 必须以电路板上的 AGND 为基准。

    -5V 的电压将比-12V 高7V、因此不允许这样做。 我认为这里最好使用分压器。

    正确、如果只使用放大器的一个通道、则将 IN+连接到 GND、将 IN-2连接到 OUT2。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    OTF/SHDN 引脚

    以上是 OTF/SHDN 引脚的电压范围。

    V-为 -12V 、因此范围为[-12-0.2]至[-12 + 5.7]=>-12.2V 至-6.3V。

    那么、如何提供高于范围的-12V 本身呢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确- 12V 有效。  

    -12V 会将放大器置于关断模式:

    此表引用了 V-、因为 DUT 不知道您的系统中的真正 GND 是什么

    这意味着您需要-10.8V 至-6.3V 的电压来启用 DUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    因此、   应在 OTF/SHDN 引脚处施加此范围[-10.8V 至-6.3V]的电压。

    因此、使用+12V 和-12V (即24V)时、一个电压分压器 ckt 与 R1=10Kohm、R2=2.2Kohm 时 、将在 R2 =-7.68V 之间提供 Vout。

    这是好的吗? 请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    因此   应在 OTF/SHDN 引脚上施加此范围[-10.8V 至-6.3V]的电压。

    没错

    因此、使用+12V 和-12V (即24V)时、使用 R1=10K Ω、R2=2.2K Ω 的分压器 ckt 将在 R2 =-7.68V 之间提供 Vout。[/报价]

    是的、这是一个可以使用的良好电压值。 OTF 引脚消耗少量电流、但该电压应留出足够的容差、以使放大器保持运行模式。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我将测试反馈并告知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、更改后应该可以很好地工作。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ALM2403_2D00_Q1_5F00_CKT_5F00_Board-Design.pdf

    请请求您查看此设计!  

    在本设计中、我获得了 V+和 V-的连续性、这是意料之外的。 请帮助分析此处的错误。  

    引脚1连接到引脚13

    输入模块的20引脚2

    引脚3连接到 -7.68V 电压。 1/4瓦电阻器。

    引脚6和 引脚14连接到 V-(-12V)

    引脚10、引脚11、引脚12连接到 V+(12V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    这是一个合理的设计、每个引脚都连接良好。  

    当您说 V+与 V-之间的导通性时、您表示使用 DMM 进行测量并在端子之间找到低电阻路径?

    将引脚2连接到 GND 时、OUT1处的读数是多少?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我在 V+和 V-上使用 DMM 进行连续性检查时、会发出哔声(它们短路)。 我也可以看到火花来了、我立即断开了电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    火花不好Disappointed

    我可以焊接一个器件、证明这种配置是有效的。  

    我不知道为什么这是您的特定设置的问题。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ya. 此外、Asper 设计不应在 V+和 V-之间发生短路 、我可以看到、即使仅在 IC 的引脚6和10之间进行测试时也不会发生短路(没有其他 ckt)。

    混乱和调试!!

    1/4瓦电阻器正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您耐心等待我们解决这个问题。  

    从现在起~3小时内、我将有时间将器件焊接到您使用的适配器板上。 当我将器件连接到测试设备时、我可以将结果发送给您。  

    电路是如何以接地为基准的? 您是否有任何器件连接到输入模块的 DGND?  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您对此的支持。

    电路是如何以接地为基准的? 您是否有任何器件连接到输入模块的 DGND?  

    -没有 NI FPGA DGND 未连接到放大器或 CKT 的任何引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    谢谢、这是很好的了解。  

    我将在接下来的几小时内报告测试结果。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    我完全按照您的原理图中所示连接了我的电路、我的电路运行没有问题。

    也许有必要重新开始一个新的单元。

    此外、如果可能、我会尝试靠近器件的 VCC 和 VEE 引脚放置一些1uF 去耦电容器。 这有助于抑制一些原本会耦合到器件电源引脚中的 HF 噪声。   

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我做了新鲜的电路. 没有、V+和 V-之间没有短距离。

    意见/

    1.24V 在 预期的 V+、V-//上测得。

    2.在 IN1+和公共接地(PS 的接地)上测得11.5V。 //不符合预期

    3.在 Out1 和公共接地(PS 的接地)上测得的电压为11.5V。 //不符合预期

    在我连接我的源模拟输出信号(0-5V)在 IN1+也同样11.5V 在 IN1+和 OUT1也测量.

    请帮助调试此处可能存在的问题!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很高兴听到短路是固定的。

    听到 IN+设置为11.5V 会很奇怪。

    您可以尝试将此引脚连接到 PSU 公共 GND 吗?

    在以下两种条件下测得的 SHDN 电压是多少:

    SHDN 和 V-之间的电压

    SHDN 和 PSU 之间共用的电压

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHDN 和 V-// 22.2V 之间的电压

    SHDN 和 PSU 之间的电压共用// 10.9V

    您可以尝试将此引脚连接到 PSU 公共 GND 吗? // 我应该尝试将哪个引脚连接到 PSU Common GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 IN+1连接至 GND 公共。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN1+是我连接源 AO 信号的地方,所以我不应该同时连接两者   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu、正确、我们无法同时连接这两个端口。  

    我担心 SHDN 和 V-之间的电压为22.2V。 这意味着我们的测量值为22.2-12V = 10.2V、相对于 GND 为大约10.9V。

    我们最多应该处于 V-+5.7V。 我们的目标不是 -7.68V (相对于 GND)?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我将 PSU GND 连接到 IN+1。

    SHDN 和 V-// 22.2V 之间的电压

    SHDN 和 PSU 之间的电压共用// 8.2V

    我们的目标不是 -7.68V (相对于 GND)?

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    我们是把电阻分压器反向了吗?

    从技术上讲、此 OTF/SHDN 电压当前正在损坏器件。 实际上、该电压可能会损坏器件、导致现在无法正常工作。 我成功使用了10k Ω 和2.21k Ω 电阻器来设置 OTF/SHDN 引脚电压。  

    我们是否可以交换一些 电阻元件来固定该电压设置?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在向 CKT 施加12V+、12V-电压之前、我已验证:

     1.在引脚3和 V-之间的电阻器为2.2千欧、在引脚3和 V+之间的电阻器为10千欧。  

    2.之间不短路:

    V+、V-  

    IN1+、IN2+

    OUT1、Out2

    3、连续性检查也经过验证,可根据 ckt 板的设计确认实施情况。

    向 CKT 施加电源12V+、12V-电压后、我验证了:

    1. V+、V-之间存在短路

    2.引脚14短接至引脚10、11、12和 V+

    *注意: 我从 Ckt 板上移除了 IC ,然后检查 这些引脚是否仍然在 IC 内短接,是的,它是短接.

    这意味着在向 IC 供电后、IC 已损坏、导致了 IC 内的这种短路。

    我尝试了2我的 IC 和两个现在都损坏. IC 非常敏感或不确定为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti OPA547T //

    该放大器怎么样? 这是否可用于同一应用?  

    这是否会更好、因为我觉得"ALM2403-Q1" IC 非常灵敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    很遗憾听到您仍然遇到问题。  

    我不知道为什么会出现这种情况。 ALM2403-Q1在过应力容限和 ESD 方面实际上非常强大。  

    没错、您也可以使用 OPA547。 该器件的物理尺寸更大且成本更高:

      

    为何不使用 OPA593等器件? 这将是更小的封装、更低的成本和更好的性能。  

    我们还提供了适用于 OPA547EVM 和 OPA593EVM 器件的 EVM。

    我知道 ALM2403-Q1对于此应用是一款非常出色的器件、我怀疑 SHDN 电压过高或发生了一些类似的过应力损坏。 我能够看到该器件在14引脚 TSSOP 适配器板上运行、而不会出现任何问题。  

    短路可确认器件内发生了重大损坏。

    在上一个测试中、我们观察到 SHDN 引脚电压比绝对最大值高大约14V 这可能是器件损坏的原因。  

    谢谢、

    Jacob

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我不知道为什么会出现这种情况。 ALM2403-Q1在过应力容限和 ESD 方面实际上非常强大

    ->不确定、因为 ckt 设计是从您这边验证的、我们以相同的方式连接它。 否则,你可以再次回顾分享的 CKT 图,或提供你自己的 ckt 图从头开始新的方法?

    由于价格较高、评估板不是首选。   

    考虑一下  OPA593、在电气连接方面需要注意哪些事项才能将其用于我们的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ->不确定、因为 ckt 设计是从您的角度验证的、我们以相同的方式进行连接。 否则,您可以再次回顾分享的 CKT 图,或提供您自己的 ckt 图从头开始,以新接近此?[/报价]

    由于价格较高、不首选评估板。  [/报价]

    您是否在设计自己的电路板以将功率放大器与源 AO 连接起来?  EVM 只能用于实验室测试、并且您设计的定制电路板会更便宜并且尺寸更小。  

    从实现的角度来看、OPA593与 ALM203-Q1相当相似。

    此致、

    Jacob

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附上了您提供的设计和之前的设计。

    使用 V+ =12v、 V- =-12V、并以2.2千欧姆电阻器为基准提供电压 V- (-12v)被传递到插针3。

    在您提供的新设计中、10k Ω 电阻器上的电压以及0V 电压 被传递到引脚3。

    上面是我观察到的一个关键差异。

    您在新设计中提到的、in2+和10k Ω 电阻处的 GND 参考 应该是 Source AO channel GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    对、我做了一些小改动。  

    第一种设计有一些优势、但我发现、如果 V+电源轨的斜坡速度快于 V-电源轨、则在分压器中使用 V+和 V-的风险略大。 此新设计应有助于防止 SHDN 引脚上出现正电压。  

    您在新设计中提到的 GND 参考、在 in2+和10K 欧姆电阻 应该是 Source AO channel GND?

    是的、这应该是为 AO GND 供电、该电压也与 PSU 通用 GND 相同。  

    我还将散热焊盘连接到 V-、但如果需要、也可以将其保持电气悬空。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我做了连接根据你的新设计. 我在这里没有发生任何引脚短路、这很好、但电压输出不符合预期。

    低于我将提供根据 IN1+提供的电压在 Out1+观察到的电压;

    IN1+  Out1+

    1V -   0.110
    2V-   1.10.
    3V -   2.10
    4V -   3.09.
    5V- 4.09.    

    0.0v-  -0.835
    0.1V--0.76   
    0.2V-  -0.68
    0.5V--0.38   
    0.8V-  -0.081
    0.9V-0.018   

    OUT1+电压在 OUT1 (引脚13)和公共 GND 上测得。

    请分析并提供 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、  

    感谢您获取这些数据、很有趣。

    我们在这里调试选项不多、但我决心使该电路正常工作。 我制造了我们最初没有问题的确切电路。 我对该电路的新版本非常相似、因此我期望该版本也能正常工作。  

    我发现有趣的是、OUT+始终以.9V 的电压关闭。 这是非常奇怪的。 我看到了这样的情况、其中运算放大器通过 ESD 二极管路径 https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/the-self-powering-device 进行自供电。可能有必要相对于 GND 探测引脚10-12。  

    您能拍下电路板的照片吗? 我想确保一切都正确。

    您是否能够测量流入器件电源轨的电流? 这可以告诉我们器件正在尝试执行什么操作。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚3和 GND 之间的电压为 -9.45V

    CKT 板卡扣已连接。

    电源是一个 SMPS,所以不能测量的电流消耗由 ckt .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、  

    谢谢图片,

    我可以看到问题(我想)

    看起来引脚10和引脚12未连接到 V+

    这都需要连接到 V+。 我只看到一条线

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚10、11、12在 IC 内内部短接、因此只有引脚12连接到 V+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我认为情况确实如此、但输出级似乎未使用任何驱动电压。  

    为了有趣起见、您能否将这些引脚连接到12V?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、  

    如果这没有解决问题、则12V 电压轨可能无法正常工作、或者器件可能无法与12V 电压轨连接。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我将10,11,12针连接到 V+、电路现在可以正常工作。

    输出与提供的 IN1+电压内联。  

    但随着电压的增加(IN1+= 0.1V 至5V)、在 OUT1相对于 IN1+测得的电压偏差会增加。

    我捕获了随附的 Word 文件中的观察内容。

    注意:

    在随附的屏幕截图中,请注意:我有集成电流放大模块,仅用于 Flock 信号,其相关的 SW 变量读取为 Appl_Flock_Asil_缓冲器.伏特。 请参阅随附的.jpg 文件。   e2e.ti.com/.../Curr_5F00_amplifier-test.docx

    我们可以采取什么措施来减小这种偏差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、  

    一些误差可能来自试验电路板、这是该器件的非理想布局。  

    读取此输出电压是多少?

    看起来.8V 设置正在读回0.760V

    4.997V 设置似乎得到了4.835V 的回读、对吗?

    在 ADC 尝试回读精确的电压之前、可能需要放置一个低通滤波器。  

    您是否已确认实际输出电压相对于您的软件所报告的电压是准确的?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、对于我们的测试、该偏差是可以接受的。 如果需要更改 低通滤波器、我将添加。

    非常感谢您对这个项目的持续支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishnu、  

    很乐意提供帮助!

    很高兴听到此设计合适。 如有任何其他问题、请联系我们。

    谢谢、

    Jacob