This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220问题

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011438/ina220-ina220-question

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA237

尊敬的 TI FAE:

我负责发明家公司的 OpenBMC FW 开发。

我们将 inv220B 用于风扇功率/电流/电压监控器。

并需要 TI 确认/审查发明人的实施/进度。 (请参阅附件文件。)

谢谢你

注释。

INA220向 TI.docx 查询和解答=>由发明家实施流程

ina2xx.zip =>修改了 INA220驱动程序。

BR、

张杰明

e2e.ti.com/.../INA220-Q_2600_A-to-TI.docxe2e.ti.com/.../ina2xx.zip    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    这看起来不错、我很高兴他们向 EVM 确认了这一点、因为这会带来更多的信心。  根据我的计算、最大电流约为42.5A。  如果您可以放弃更大的功率来增加 Rshunt 以获得更大的信号、这将有所帮助、但不是必需的。  此外、没有提到需要测量的最低值。  如果您想查看 INA220的错误曲线、请查看 INA220产品页面并向下滚动至错误分析工具。  如果您需要更高的精度、我们可以使用 INA237等更新器件。   Vos 将是较低输入端的主要误差源。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。