This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jagbir、
感谢您分享原理图、这非常有用。
我有几个测试需要您执行、我怀疑问题是输入滤波器、但让我们一起验证:
期待结果。
Tamara
第一步解决了噪声问题。 我从电路的其余部分断开了输出(提升了引脚6)、并获得了干净的输出信号。 我相信它的 D5或 C7都在加载输出。 我怀疑 ESD 二极管 D5正在加载输出、但它不是问题原因。
输出引脚上的滤波电容器 C7会加载输出、从而导致噪声。 想知道 INA317输出引脚上的电容器为什么会加载输出?
您好 Jagbir、
INA317的容性负载驱动器为500pF。 任何高于500pF 的值都将导致不稳定。 要了解有关放大器稳定性和放大器输出端大电容器影响的更多信息、请观看此培训视频系列 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848
希望这会有所帮助。
Tamara
Tamara、
感谢你的帮助。
Jagbir
您好 Jagbir、
为什么不运行 TINA-TI 仿真?
e2e.ti.com/.../jagbir_5F00_ina317.TSC
您可以看到、在输出端插入隔离电阻有助于防止不稳定。
Kai