This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:INA317输出引脚上的噪声

Guru**** 1126190 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887613/ina317-noise-on-ina317-output-pin

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我将 在 PIN6上获得400mV、23KHz 正弦波输出、无论输入信号如何、该输出都存在。 如果我获得输入信号、则该噪声会偏移并在信号上产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    您能否与我分享您的原理图图片、包括电源、预期输入信号、所需输出信号?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       [引用用户="Tamara M Alani"]

    您好 Jagbir、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。

    您能否与我分享您的原理图图片、包括电源、预期输入信号、所需输出信号?

    Tamara

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamara、

    我想知道、如果我在试验电路板上使用 INA 317、只是使用增益电阻器、而不使用任何滤波电路、基线噪声的来源是什么。

    谢谢、

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    感谢您分享原理图、这非常有用。

    我有几个测试需要您执行、我怀疑问题是输入滤波器、但让我们一起验证:

    1. 您能否断开 INA317的输出并测试输出? 我想知道它是否加载了任何东西、从而导致不良行为。 如果问题仍然存在、请尝试执行下一步>>
    2. 将10k 输入电阻替换为0欧姆电阻并测试性能。 我怀疑问题会消失。 如您所知、INA317是一款零漂移放大器。 由于它是一个斩波器,因此内部开关会产生较大的输入偏置电流尖峰。 这些尖峰与大输入电阻器的不匹配会对精度造成损害。

    期待结果。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一步解决了噪声问题。 我从电路的其余部分断开了输出(提升了引脚6)、并获得了干净的输出信号。 我相信它的 D5或 C7都在加载输出。 我怀疑 ESD 二极管 D5正在加载输出、但它不是问题原因。

    输出引脚上的滤波电容器 C7会加载输出、从而导致噪声。 想知道 INA317输出引脚上的电容器为什么会加载输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    INA317的容性负载驱动器为500pF。 任何高于500pF 的值都将导致不稳定。 要了解有关放大器稳定性和放大器输出端大电容器影响的更多信息、请观看此培训视频系列 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    希望这会有所帮助。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamara、

    感谢你的帮助。

    Jagbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../jagbir_5F00_ina317.TSC

    您可以看到、在输出端插入隔离电阻有助于防止不稳定。

    Kai