This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA137:MSOP-8或 VSSOP-8?

Guru**** 1952220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA137, OPA2137, SN74LVC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948011/opa137-msop-8-or-vssop-8

器件型号:OPA137
主题中讨论的其他器件: OPA2137SN74LVC2T45

作为 PCB 设计人员、TI 对0.65mm 间距的 IC 封装使用了错误的名称、这使我感到焦散。  它花费了我一个设计修订版和一些免费的肾上腺素。

TI 自己的网站提供了原始 Burr-Brown 规格表、其中按名称列出了 MSOP-8。  Mouser/Digi-Key 具有"新"、即"VSSOP-8"封装命名规则、我预计其间距为0.5mm、3.2mm、烙铁头到烙铁头。  

发生什么事了?  JEDEC 是一回事还是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    如果您检查 JEDEC 规范 MO-187、则标题中会指定这是"0.65和0.50节距"的规范。 我已链接以下 TI 的封装页面、涵盖 VSSOP 封装的 JEDEC 规范以及与 OPA2137 (OPA137的双通道版本)相对应的 TI VSSOP (DGK)封装图。  

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=SO 

    https://www.jedec.org/standards-documents/docs/mo-187-f 

    https://www.ti.com/lit/ml/mpds028d/mpds028d.pdf

    希望这对您有所帮助、
    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的回答。  我的牛肉是你的“VSSOP”一词是毫无意义和误导性的。  我的 PCB 封装库具有 VSSOP "DGK"所述的尺寸"MSOP"、以及根据 VSSOP "DC"图绘制的尺寸"VSSOP"。  如 SN74LVC2T45中所示。  

    我在 PCB 布局中使用的步进模型有明确的标记、即"帮助"。

    实时"&了解...

x 出现错误。请重试或与管理员联系。