This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:Ina185

Guru**** 1955440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849982/ina185-ina185

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件: INA196

该器件是否可用于4-20mA 电流环路仪表测量应用?  有人这样做了吗? 如果是、您能否分享您的经验和任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主要用于将来自24伏4-20mA 电流环路传感器的电流转换为0-5伏信号(或其他范围)、以便输入到模数转换器。  现在、我可以使用分立式电阻器作为分流 器来实现这一点、但也可以查看其他替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您考虑使用德州仪器。  使用 INA185、您可以在高侧测量4mA 至20mA 的电流。  但是、测量中会出现某种程度的误差。  误差可归因于增益误差、线性度、偏移、CMRR 和 PSRR、 和分流容差(有关更多信息、请观看 这些教程视频)。  对于您的条件、如果我使用具有20V/V 增益和12ohm1%分流器的所有误差项的 RSS、我预计误差将约为2%或更高。  如果您对系统进行初始校准、您可以消除失调误差、并在测量中获得更小的误差。  如果此错误太大、您可能需要考虑另一个器件。  通常情况下、当您接近0A 时、误差会变得更糟。  这将归因于器件失调电压和输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Arduino 用户正在使用 INA196 (如果我记忆正确)。 但也应考虑 INA196 Patrick 的想法。

    Kai

x 出现错误。请重试或与管理员联系。