This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-SCI/Lin EP 多缓冲区模式不工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1288407/tms570ls3137-ep-sci-lin-multi-buffer-mode-not-working

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

大家好、我正在使用 TMS570LS3137 HDK、并需要对 SCI2/Lin 端口使用多缓冲区。  

我已经将我的项目与一些简单的测试代码相关联。

如果我  在 scilinREG->GCR1中设置 mbuf_mode、则不会发送字符。

如果我没有设置 mbuf_mode、则传输字符。

scilinREG->GCR1 |=(UINT32)((UINT32) 1U <<10U);// mbuf_mode,这行代码使事情停止工作

在项目中、我添加了该行、  

  scilinREG->GCR1 |=(UINT32)((UINT32) 1U << 10U);

 到 sci.c 中的 sciInit()。

在  sci.c scilinREG->format   = 0x00030007;// length = 4中,buffer length 设置为4。

下面是我的测试代码:

sciInit();

///初始化后等待空闲--这是在 sciInit ()后需要的,以使事情工作
while (sciIsIdleDetected (scilinREG));


//观察 CCS 终端上的字符
while (!sciIsTxReady (scilinREG));
scilinREG->TD =(uint32)'a';
while (!sciIsTxReady (scilinREG));
scilinREG->td =(uint32)'b';
while (!sciIsTxReady (scilinREG));
scilinREG->td =(uint32)'c';
while (!sciIsTxReady (scilinREG));
scilinREG->td =(UINT32)'d';
while (!sciIsTxReady (scilinREG));
scilinREG->TD =(uint32)'e';

项目当前设置为传输 CCS 终端、但我也尝试了设置环回位并进行 SCI 读取、但结果是相同的:如果  mbuf_mode=0、则没问题、如果 mbuf_mode=1、则不会传输任何内容 。

我很确定我错过了一些简单的东西、但我在论坛中的搜索并没有显示任何内容。

非常感谢您的帮助、

此致、

-Joee2e.ti.com/.../SCI_5F00_MULTIBUFFER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我使用 DMA 为 SCI 多缓冲创建了一个示例项目。 您可以在下面的链接中找到该内容、

    (+)[常见问题解答] RM48L952:如何使用 DMA 在 SCI 多缓冲模式下执行8字节传输-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    这里、我还解释了 SCI 多缓冲模式的一个问题、因此我在这里的请求是首先验证上面的示例、并尝试进行相应的修改。

    如果您无法解决您的问题、即使在引用上述线程之后、我也会自行进行必要的调试。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢示例项目。  使用它、我能够弄清楚我做错了什么。

    现在似乎显而易见、但是为了写入要在多缓冲模式下发送的数据、必须写入 LIN 发送 缓冲寄存器(LINTD0和 LINTD01)、而不是写入 发送数据缓冲寄存器(SCITD)、例如: linREG->TDx[0]='"A";

    我已经复制了下面的工作代码、供其他读者先在非缓冲模式下写入、然后在缓冲模式下写入。

    请注意、必须添加#include "reg_lin.h"才能访问 LIN 多缓冲寄存器。

    谢谢。

    -乔

    __________________________________

    #include "sci.h"
    #include "reg_lin.h"

    sciInit();

    while (!sciIsTxReady (scilinREG));
    scilinREG->TD =(uint32)'a';
    while (!sciIsTxReady (scilinREG));
    scilinREG->td =(uint32)'b';
    while (!sciIsTxReady (scilinREG));
    scilinREG->td =(uint32)'c';
    while (!sciIsTxReady (scilinREG));
    scilinREG->td =(UINT32)'d';
    while (!sciIsTxReady (scilinREG));
    scilinREG->TD =(uint32)'e';

    //启用多缓冲
    scilinREG->GCR1 |=(UINT32)((UINT32) 1U <<10U);// mbuf_mode,这行代码使事情停止工作
    //设置传输长度
    scilinREG->format = 0x00070007;// length=8

    //写入多缓冲寄存器
    linREG->TDx[0]='A';//直接写入多缓冲器
    linREG->TDx[1]="B";//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[2]='C';//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[3]='D';//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[4]='E';//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[5]='F';//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[6]="G";//直接写入多缓冲区
    linREG->TDx[7]='H';//直接写入多缓冲区

    __________________________________

    输出: