This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:芯片热点问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040527/tpa3106d1-chip-hot-issue

器件型号:TPA3106D1

大家好、

我的客户在其项目中使用 TPA3106D1VFPR。

问题是:在电源电压为24V 直流且输出电流为2Arms 时、芯片发热异常。 故障温度为133摄氏度、正常温度为70摄氏度。 客户已验证 ABA、更换新芯片后热异常消失。 目前已安装400件、其中78件存在热问题。

现在、我们不确定这是芯片问题还是客户设计问题。

随附的图是原理图。 请您帮助审核并提供一些意见吗?

谢谢你。

Ivye2e.ti.com/.../6114.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    器件没有热问题。 这必须是客户设计问题。

    测试时的负载是多少? 扬声器还是功率电阻器? 他们是否检查了电流纹波?

    我看到电路板有两种接地设计。 我们不建议使用单独的 GND、只需一个完全接地。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    通过16:220频率的变压器将输出增加、以连接1uF 负载电容。 输出 THD 约为0.4%、 客户认为 电流纹波不是问题。

    此外、还连接了 AGND 和 PGND。

    你有什么建议吗?

    谢谢你。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    那么负载是变压器、而不是扬声器、对吧?  变压器的负载阻抗是多少?

    如果  变压器具有高阻抗、则 LC 响应 频率将具有高斜升。 它们必须添加缓冲器 以吸收斜坡。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的建议。

    请问变压器的阻抗大于什么值、需要添加缓冲器吗? 您建议的缓冲器参考值是多少?

    谢谢你。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    很抱歉、在 变压器 工作时、我不了解它的阻抗。 客户能否使用 AP 进行测量?

    可以使用4.7 Ω+330nF Zobel 电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek  

      我需要说、我们的负载不是电阻器、实际上是一个1uF 薄膜电容器、由低频变压器隔离、PA 输出和负载电容器之间的匝数比为16:220。 PA 输出还具有两个22uH 和1uF 的 LC 滤波器。 因此、由于容性负载、PA 应将能量双向传输到负载电容器   。

      另一方面,您说过使用 AP 测量阻抗,AP 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    对于 D 类负载、负载阻抗计算为 OUT_P 至 OUT_N 它应该是总阻抗、包括变压器和1uF 电容器负载。

    电容器负载也存在阻抗过高问题。 在音频频带(20Hz~20kHz)上、电容器的阻抗过高、因此 LC 滤波器的响应频率将出现较大的斜坡(22uH+1uF)。

    AP 是指使用测量和分析音频性能的音频精密仪器。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、接下来我应该怎么做呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    如前所述、我建议您在 LC 滤波器之后添加4.7 Ω+330nF Zobel 电路。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek
    我使用5.6欧姆和两个并行150nF CBB 电容器作为 Zobel 电路连接到变压器的初级。 它没有任何变化。

    下面显示了一些图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能否移除变压器和1uF 电容负载? 然后在 LC 滤波器(在 CNT6连接器上)之后连接4 Ω 功率电阻器或扬声器负载。

    我需要再次确认是否存在与加载相关的问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常值为56度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常值为56度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在 LC 滤波器之后直接连接扬声器或电阻负载、问题仍然存在、我建议您更改外围设备以进行检查。

    如需进一步分析、您可以向 FAE 咨询现场支持。

    此致、

    Derek