This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040527/tpa3106d1-chip-hot-issue
器件型号:TPA3106D1大家好、
我的客户在其项目中使用 TPA3106D1VFPR。
尊敬的 Derek:
感谢您的建议。
请问变压器的阻抗大于什么值、需要添加缓冲器吗? 您建议的缓冲器参考值是多少?
谢谢你。
此致、
Ivy
您好、Ivy、
很抱歉、在 变压器 工作时、我不了解它的阻抗。 客户能否使用 AP 进行测量?
可以使用4.7 Ω+330nF Zobel 电路
尊敬的 Derek
我需要说、我们的负载不是电阻器、实际上是一个1uF 薄膜电容器、由低频变压器隔离、PA 输出和负载电容器之间的匝数比为16:220。 PA 输出还具有两个22uH 和1uF 的 LC 滤波器。 因此、由于容性负载、PA 应将能量双向传输到负载电容器 。
另一方面,您说过使用 AP 测量阻抗,AP 是什么?
您好、杨
对于 D 类负载、负载阻抗计算为 OUT_P 至 OUT_N 它应该是总阻抗、包括变压器和1uF 电容器负载。
电容器负载也存在阻抗过高问题。 在音频频带(20Hz~20kHz)上、电容器的阻抗过高、因此 LC 滤波器的响应频率将出现较大的斜坡(22uH+1uF)。
AP 是指使用测量和分析音频性能的音频精密仪器。
此致、
Derek
那么、接下来我应该怎么做呢?
您好、杨
如前所述、我建议您在 LC 滤波器之后添加4.7 Ω+330nF Zobel 电路。
此致、
Derek
尊敬的 Derek
我使用5.6欧姆和两个并行150nF CBB 电容器作为 Zobel 电路连接到变压器的初级。 它没有任何变化。
下面显示了一些图
您好、杨
您能否移除变压器和1uF 电容负载? 然后在 LC 滤波器(在 CNT6连接器上)之后连接4 Ω 功率电阻器或扬声器负载。
我需要再次确认是否存在与加载相关的问题。
此致、
Derek
你(们)好
如果在 LC 滤波器之后直接连接扬声器或电阻负载、问题仍然存在、我建议您更改外围设备以进行检查。
如需进一步分析、您可以向 FAE 咨询现场支持。
此致、
Derek