This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040527/tpa3106d1-chip-hot-issue
器件型号:TPA3106D1大家好、
我的客户在其项目中使用 TPA3106D1VFPR。
您好、杨
如前所述、我建议您在 LC 滤波器之后添加4.7 Ω+330nF Zobel 电路。
此致、
Derek
尊敬的 Derek
我使用5.6欧姆和两个并行150nF CBB 电容器作为 Zobel 电路连接到变压器的初级。 它没有任何变化。
下面显示了一些图
您好、杨
您能否移除变压器和1uF 电容负载? 然后在 LC 滤波器(在 CNT6连接器上)之后连接4 Ω 功率电阻器或扬声器负载。
我需要再次确认是否存在与加载相关的问题。
此致、
Derek
你(们)好
如果在 LC 滤波器之后直接连接扬声器或电阻负载、问题仍然存在、我建议您更改外围设备以进行检查。
如需进一步分析、您可以向 FAE 咨询现场支持。
此致、
Derek