• [参考译文] TAS5782M:EQ 参数调整与寄存器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446622/tas5782m-eq-parameter-adjustment-vs-register

    器件型号:TAS5782M

    工具与软件:

    尊敬的先生/女士:是否有专门的寄存器用于调整 EQ 节点的增益? 在 PPC 工具中、当我尝试调整 EQ 节点的增益时…

  • [参考译文] TAS5780M:PBTL 单声道系统的设计

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M, TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436250/tas5780m-design-of-pbtl-mono-system

    器件型号:TAS5780M
    Thread 中讨论的其他器件: TAS578…
  • [参考译文] TAS5782MEVM:如何在 ppc3中获取 TAS5782M 应用?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1438428/tas5782mevm-how-can-i-get-the-tas5782m-app-in-ppc3

    器件型号:TAS5782MEVM
    Thread 中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TAS5782MEVM:Purepath3无法识别 tas5782mevm 板、我无法使用它。

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5805MEVM, TAS5782MEVM, TAS5805M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1433176/tas5782mevm-purepath3-does-not-recognize-the-tas5782mevm…

  • [参考译文] TAS5782M:DEQ 和 AGL 功能不带#39;t TRACK 输出电平

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1370072/tas5782m-deq-and-agl-functions-don-t-track-output-level

    器件型号:TAS5782M

    工具与软件:

    我们正在尝试在…

  • [参考译文] TAS5782M:PBTL 输出滤波器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378221/tas5782m-pbtl-output-filter

    器件型号:TAS5782M

    工具与软件:

    尊敬的 Expert:

    您能帮助回顾一下我们有关 PBTL 输出滤波器的电路吗?  谢谢!

  • [参考译文] TAS5782M:单声道模式(后置滤波器 PBTL)

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256457/tas5782m-mono-mode-post-filter-pbtl

    器件型号:TAS5782M

    大家好!

    我希望实现 SW 功能、TAS5782M 可以在单声道或立体声模式下使用…

  • [参考译文] TAS5782M:通过寄存器设置多路复用器

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1226727/tas5782m-setting-mux-by-register

    器件型号:TAS5782M

    大家好、

    我在 TAS5782M 中有一个客户设计、有一些设置问题。

  • [参考译文] PurePath-CMBEVM:计算机未检测到 EVM USB

    Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5782M, TAS5782MEVM, PCM9211
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188143/purepath-cmbevm-evm-usb-not-detected-by-com…

  • RE: [参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    让我们离线解决这个问题。 现在我将关闭这个 e2e 线程。

    Andy
  • RE: [参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注、Andy。 我正在支持客户设计 I2C 参数比较机制、一旦可用、我就会向您发送差异...Wayne Chen
  • RE: [参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我想您已经看到了一些转储文件之间的一些差异。 您可以共享这些文件吗? 我先看一下、然后告诉您是否 可以忽略这些差异。

    Andy

  • RE: [参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • [参考译文] TAS5782M:TAS5782的 I2C 数据验证问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676982/tas5782m-question-of-the-i2c-data-verification-for-the-tas5782

    器件型号:TAS5782M

     您好、Sirs、

    我们支持客户    通过写回所有 I2C 寄存器来验证 I2C 数据完整性。  我们知道、TAS5766的算法可能会更改下面的一些…

  • RE: [参考译文] Linux/TAS5751M:我们需要 TAS5751软件开发支持

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    遗憾的是、我们没有用于 TAS5751M 的 Linux 驱动程序。 您可以通过 TAS5751M EVM 和 PPC3 GUI 生成寄存器配置头文件。 请在 TAS5751M EVM 用户指南中找到更多详细信息:

    然后、您可以使用它编写驱动程序。 下面是另一款 TAS5782M 产品的示例、希望它能为您提供帮助。

    e2e.ti.com/.../tas5782m…

  • [参考译文] Linux/TAS5751M:我们需要 TAS5751软件开发支持

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744710/linux-tas5751m-we-want-the-tas5751-software-development-support

    器件型号:TAS57…
  • RE: [参考译文] TAS5782M:重新安装后、PurePath 控制台没有可用的 EVM 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题解决。 谢谢!

  • RE: [参考译文] TAS5782M:重新安装后、PurePath 控制台没有可用的 EVM 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    服务器现在正常。 请尝试一下。
  • RE: [参考译文] TAS5782M:重新安装后、PurePath 控制台没有可用的 EVM 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关知识。 过去几天、我一直在想弄清楚它有什么问题。 我认为这是我的防火墙或其他东西。
  • RE: [参考译文] TAS5782M:重新安装后、PurePath 控制台没有可用的 EVM 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们的服务器目前存在问题、这就是您登录后无法看到应用程序的原因。 将在该问题得到解决时通知您。 谢谢。

    Andy
  • [参考译文] TAS5782M:重新安装后、PurePath 控制台没有可用的 EVM 应用

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745320/tas5782m-purepath-console-no-evm-apps-available-after-reinstall

    器件型号:TAS5782M

    您好!

    我已在笔记本电脑上重新安装 PurePath 控制台。 重新安装后、所有应用程序都不可用…

  • RE: [参考译文] Compiler/TAS5760L:您能为我提供 Android 驱动程序软件吗?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby、您好!

    据我所知、我们没有适用于 TAS5760L 的 Android 驱动程序。 用户必须自行开发驱动程序。 请尝试通过 PPC GUI 生成配置并发送随其写入的驱动程序。

    幸运的是、我们为另一个器件 TAS5782M 提供了 Linux。 请在下面找到它、希望它对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../5040.tas5782m.c

    此致、

    郑少文

  • [参考译文] Compiler/TAS5760L:您能为我提供 Android 驱动程序软件吗?

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L, TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745732/compiler-tas5760l-can-you-provide-an-android-driver-software-to-me

    器件型号:TA…
  • RE: [参考译文] TAS5782M:如何在 TDM 模式下配置 tas5782m 寄存器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abby、您好!
    LRCK/FS 引脚是串行音频左/右字时钟或在 TDM 模式下运行时的帧同步。 使用寄存器(P0-R40)选择 I2S、LJ、RJ 和 TDM。 请阅读数据表中的第9.3.3.5和9.3.3.6节。
    此致、
    郑少文
  • [参考译文] TAS5782M:如何在 TDM 模式下配置 tas5782m 寄存器

    Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745739/tas5782m-how-do-i-configure-the-tas5782m-registers-in-tdm-mode

    器件型号:TAS5782M

    如何在 TDM…

1 2 3 4 5 »