This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:具有 C2000 ware 控制器的三相整流器开关

Guru**** 2597085 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1482221/tms320f28027-3-phase-rectifier-switching-with-c2000-ware-controller

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARETIDM-1000

工具与软件:

大家好、团队成员:

开奖记录

我们通过使用三相有源整流器电路来开发交流/直流转换模块。

我们已经学习了下面的 PPT 并尝试了解下面的控制环路。

请在以下方面帮助我们:

1.您能否分享任何参考文档以了解控制器设计或流程图文档,以更清楚地了解?

2.如果 SW 可用于该设计、请共享 C2000ware 路径位置以导入项目?

提前感谢您!

e2e.ti.com/.../3731.Three_5F00_Phase_5F00_Rectifier_5F00_Presentation-_2800_2_2900_.pdf

此致、

Chaithanya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我们正在等待您的意见、请尽快回复上述帖子。

    谢谢!

    Chaithanya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    请参阅 TIDM-1000参考设计| 德州仪器 TI.com。这具有可用于三相整流器的完整软件实现。

    我们还建议在此设计中考虑使用我们的一些最新器件、如 F28P55x 和 F28P65x。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    感谢您的回复!

    我们熟悉用于 Vienna 整流器拓扑(单 PWM 开关概念)的 TIDM-1000参考设计。

    但是、我们只需要以下图所示的三相两级 PWM 整流器为基准:

    我们希望您理解我们的关注!

    请分享一些其他参考文献来测试上述电路?

    此致、

    Chaithanya N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有任何适用于标准三相2级 PWM 整流器的参考设计。 唯一要更改的是 PWM 调制、其余的算法保持相似。 您可以在我们的一些电机控制设计中或在文献中在线找到 PWM 调制生成、因为这是非常常见的拓扑。

    此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    感谢您的回复!

    我们将努力解决该问题、如果需要任何支持、我们会联系您。

    此致、

    Chaithanya N.