This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DH-Q1:28P65 PIE 中出现 SINGLE_ERR_INT 和不可纠正的错误中断

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489555/tms320f28p659dh-q1-single_err_int-and-uncorrectable-error-interrupt-in-28p65-pie

器件型号:TMS320F28P659DH-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我  在28P65 PIE 中找不到 SINGLE_ERR_INT 和不可纠正的错误中断。 但在 F280049 TRM 中、我可以找到 FLASH_correctable_error 和 RAM_correctable_error 。  

您能帮助检查一下吗? 谢谢!

此致

Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita

    该专家目前不在办公室、下周他们将尽快与您联系。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    很抱歉耽误你的时间。 我不认为不可纠正的错误应该在 F28P65x 上触发 PIE 中断、而只是触发 NMI。  

      但是、PIE 中应存在 SINGLE_ERR_INT、如下面的 TRM 中所述。  

    SINGLE_ERR_INT   可被作为 SYS_ERR 中断发送至 PIE (PIE 1.10)、但是让我在闪存专家中循环进行确认。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daleney:

    我看到、在不可纠正的错误说明中、"闪存模块设置 UNC_ERR_INTFLG 位并生成不可纠正的错误中断"。 因此我认为中断会产生不可纠正的错误中断。 您可以帮助确认吗?

    对于可纠正的错误、我检查了 F280049 TRM 和 F280049 TRM 的 PIE 名称为"RAM_CORRECTED_ERROR"和"FLASH_CORRECTED_ERROR"、这与 F28P65不同。 您可以查看一下吗?

    谢谢!

    此致

    Kita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    启用 ECC 检查将为 single-bit 错误(满足阈值时)生成中断、为不可纠正的错误生成 NMI/bus 故障。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshwary:

    single_ERR_INT 可以 作为 SYS_ERR 中断(PIE 1.10)发送给 PIE、但让我循环使用闪存专家进行确认。

    您是否能够确认   针对28P65的单位错误的中断是 SYS_ERR 中断(PIE 1.10)?  

    此致

    Kita.