工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天! 我 在28P65 PIE 中找不到 SINGLE_ERR_INT 和不可纠正的错误中断。 但在 F280049 TRM 中、我可以找到 FLASH_correctable_error 和 RAM_correctable_error 。

您能帮助检查一下吗? 谢谢!
此致
Kita.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天! 我 在28P65 PIE 中找不到 SINGLE_ERR_INT 和不可纠正的错误中断。 但在 F280049 TRM 中、我可以找到 FLASH_correctable_error 和 RAM_correctable_error 。

您能帮助检查一下吗? 谢谢!
此致
Kita.
尊敬的 Kita:
很抱歉耽误你的时间。 我不认为不可纠正的错误应该在 F28P65x 上触发 PIE 中断、而只是触发 NMI。

但是、PIE 中应存在 SINGLE_ERR_INT、如下面的 TRM 中所述。

SINGLE_ERR_INT 可被作为 SYS_ERR 中断发送至 PIE (PIE 1.10)、但是让我在闪存专家中循环进行确认。
此致、
Delaney
尊敬的 Daleney:
我看到、在不可纠正的错误说明中、"闪存模块设置 UNC_ERR_INTFLG 位并生成不可纠正的错误中断"。 因此我认为中断会产生不可纠正的错误中断。 您可以帮助确认吗?

对于可纠正的错误、我检查了 F280049 TRM 和 F280049 TRM 的 PIE 名称为"RAM_CORRECTED_ERROR"和"FLASH_CORRECTED_ERROR"、这与 F28P65不同。 您可以查看一下吗?

谢谢!
此致
Kita.
尊敬的 Rajeshwary:
single_ERR_INT 可以 作为 SYS_ERR 中断(PIE 1.10)发送给 PIE、但让我循环使用闪存专家进行确认。
您是否能够确认 针对28P65的单位错误的中断是 SYS_ERR 中断(PIE 1.10)?
此致
Kita.