This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:C2000的数据可视化工具

Guru**** 2464590 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495112/tms320f28377d-data-visualization-tool-for-c2000

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

我正在寻找用于 C2000的数据可视化工具。 类似于 NXP FreeMaster Recorder 功能(采样数据频率非常高(可能高于100kHz))


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    您能否分享一些关于 NXP FreeMaster Recorder 功能的其他细节? 您是否使用 UART 将变量导出器件? 您在多大的频率下导出? 您使用的是什么 NXP 器件?

    我们在 SysConfig 工具中提供了一种名为 MCU 任务控制的类似工具。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据将以固定的速率(例如50kHz)进行采样、并存储在静态 RAM 缓冲区中。 采样可以由内部或外部事件触发。 然后、系统将通过 JTAG 或 UART 导出数据、并使用 FreeMaster 工具将数据可视化。 FreeMaster 能够处理接收到的数据、因为它能够同时了解采样间隔和数据类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    NXP FreeMaster 是否从设备中导出数据? 您是否需要通过某种方式将要导出的数据添加到应用代码中?

    我们当前的工具可让您以一些已知格式从器件中导出数据、并通过 CCS 中的 GUI 进行可视化。 您也可以使用 UART。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FreeMaster 提供管理 MCU 内数据的中间件。

    您能否分享您所建议的工具和技术的相关链接和文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    我们即将发布有关这些功能的应用手册。

    不过、我可以为您介绍如何为 F2837xD 添加该文件。 您使用的是 LaunchPad 还是 controlCARD?  

    1.通过从"C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects\"导入、创建一个 empty_driverlib_project

    2.通过转到"Devices"(器件)图标并进行切换、切换到 Launchpad F2837xD

    3.添加 MCU 任务控制

    4.启用自定义导出记录器功能

    5.如果使用 Launchpad、GPIO43和 GPIO42应连接到 XDS110桥接器(UART->USB)。

    6.复制粘贴以下代码

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   transfer_customlog_export_sci.c
    //
    // TITLE:  Transfer: Custom Logger Solution
    //
    //! \addtogroup driver_example_list
    //! <h1> GUI based solution for data logging (one direction) </h1>
    //!
    //! This example demonstrates how to use SysConfig to enable datalogging
    //! on our C28x devices. To enable this example, make sure to go to
    //! Build -> Variables and set GUI_SUPPORT to value of 1.
    //! This will create the GUI in CCS which can be opened under 
    //! View -> GUI Composer -> Applications -> transfer_customlog_export_sci
    //!
    //! In this example, we are using SCI to export data out of the device.
    //! If you're using a launchpad, you can enable board components to select
    //! the correct SCI base to visualize the data through the COM port.
    //!
    //
    //#############################################################################
    // 
    // C2000Ware v5.04.00.00
    //
    // Copyright (C) 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
    //
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
    // modification, are permitted provided that the following conditions 
    // are met:
    // 
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright 
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    // 
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
    //   documentation and/or other materials provided with the   
    //   distribution.
    // 
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // 
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // $
    //#############################################################################
    //
    // Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    #include "board.h"
    #include "c2000ware_libraries.h"
    #include "export/export_log.h"
    
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
    
        //
        // Initialize device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Disable pin locks and enable internal pull-ups.
        //
        Device_initGPIO();
    
        //
        // Initialize PIE and clear PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // PinMux and Peripheral Initialization
        //
        Board_init();
    
        //
        // C2000Ware Library initialization
        //
        C2000Ware_libraries_init();
    
        //
        // Logging Inits
        //
        EXPORT_init();
        EXPORTLOG_init();
    
        //
        // Enable Global Interrupt (INTM) and real time interrupt (DBGM)
        //
        EINT;
        ERTM;
    
        while(1)
        {
            DEVICE_DELAY_US(1000000);
    
            EXPORTLOG_log("Logging entry 1");
            EXPORTLOG_log("Next log entry 2");
            EXPORTLOG_log("last entry 3");
        }
    }
    
    
    //
    // End of File
    //
    
    

    7.复制并粘贴这些文章 bulid 步骤:

    if not exist "C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc" mkdir "C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc"
    if not exist "C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins" mkdir "C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins"
    xcopy ".\syscfg\gui\" "C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc\transfer_customlog_export_sci\" /E /Y
    xcopy "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\transfer\.meta\gui\core\" "C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc\transfer_customlog_export_sci\" /E /Y
    xcopy ".\syscfg\gui\" "C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins\transfer_customlog_export_sci\" /E /Y
    xcopy "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\transfer\.meta\gui\core\" "C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins\transfer_customlog_export_sci\" /E /Y

    8.构建项目

    9.转到 View -> Plugins -> transfer_customlog_export_sci

    10.加载.out、您可以查看正在打印的表上显示的变量。 我们还支持记录值数组并在导出数据之前缓冲值。 您可以参考此文件夹路径以获取其他示例、从而将其移植到 F2837xD。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\transfer

    如果您能看到表中的日志、请告诉我。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的指导原则。  

    我按照这些步骤操作、但在我的 IDE 中未列出"View->Plugin"选项。 我使用的是 CCS v20.1.1.8。 您能提供一些想法吗?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试重新加载 CCS 视图? 帮助->重新加载窗口

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有,它不是帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    对于以下 POST 步骤、您是否确保更新到您的路径? 抱歉、由于我使用的是 ccs2010、我没有提到更新这些内容。 似乎您使用的是 ccs2011?

    如果不存在"C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc" mkdir "C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc"
    如果不存在"C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins"、则为 mkdir "C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins"
    XCOPY ".\syscfg\gui\""C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropins-gc\transfer_customlog_export_sci\"/E /Y
    XCOPY "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\transfer\.meta\gui\core\""C:\ti\ccs2010\ccs\eclipse\dropinss-gc\transfer_customlog_export_sci\"/E /Y
    XCOPY ".\syscfg\gui\""C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins\ctransfer_customlog_export_sci\"/E /Y
    XCOPY "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\transfer\.meta\gui\core\" C:\ti\ccs2010\ccs\theia\ccs_plugins\ctransfer_customlog_export_sci\"/E /Y