工具/软件:
你(们)好
我发现我的 Windows 11无法在设备管理器/端口(COM 和 LPT)下添加 RS232/USB 驱动程序、请参阅以下内容:

我在 F28379 LaunchPad 上试用了这个软件、没问题。

这会导致我无法使用 LaunchPad 上的 FT232从 CPU 获取日期。
我以前使用过这个功能、我不知道该功能何时以及如何消失。 我更换了我的 PC、
我在 PC 上安装了几个 CCS 版本、我不知道是否有上述任何一个版本导致了该问题。
谢谢。
Jiakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我发现我的 Windows 11无法在设备管理器/端口(COM 和 LPT)下添加 RS232/USB 驱动程序、请参阅以下内容:

我在 F28379 LaunchPad 上试用了这个软件、没问题。

这会导致我无法使用 LaunchPad 上的 FT232从 CPU 获取日期。
我以前使用过这个功能、我不知道该功能何时以及如何消失。 我更换了我的 PC、
我在 PC 上安装了几个 CCS 版本、我不知道是否有上述任何一个版本导致了该问题。
谢谢。
Jiakai
你好、Jiakai
您能否发送设备管理器中显示的其他内容的图像? 如果对您的案例有所帮助、请参阅此 E2E: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/370982/usb-not-recognized-by-windows-device-manager
此致、
Allison
您好:
另外、请再次查看故障排除指南、确保您能够连接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#troubleshooting-the-connect-phase
此致、
Allison
您好 Allison、以下是我点击"测试连接"按钮时获得的内容:
[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行以下命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------
C:\Users\jye\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs1281\0\0\BrdDat\testBoard.dat
----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------
该实用程序选择了100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库构建时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------
通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为"0"(0x0000)。
----- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]-------
没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。
----- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
----- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度的测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为38位。
JTAG DR 旁路路径长度的测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。
----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------
此测试将使用64个32位字的块。
该测试仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试已成功。
----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------
此测试将使用64个32位字的块。
该测试仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR Integrity scan-test 已成功。
[端:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
您好:
这是您使用的 LaunchPad 吗?
https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28069M
您还提到了 Windows 11。 您是否成功地在较旧的 Windows 版本中尝试过此操作?
谢谢
Ki
尊敬的 Ki:
我 之前在 Windows 10和11中使用了 F28069M LaunchPad、可以顺利使用 SCI、但上月我安装了几个 CCS 版本(CCS v11和 CCS v12)和 CCS v20/CCS Theia v1.5.1、则无法再次使用 SCI (但我的 F28379 LuanchPad SCI 工作正常)。
我不知道是因为我安装了 CCS v12和 v20、导致了冲突。
谢谢、
Jiakai
我在 F28379 LaunchPad 上试用了这个软件、没问题。

我在 Windows 10和 Windows 11上看到针对 F28069M LaunchPad 的此示例。 因此、我认为这不是 Windows 11特有的问题。
我不知道是因为我安装了 CCS v12和 v20、导致了冲突。
这应该不是问题。 我的笔记本电脑安装了许多不同的 CCS 版本、我没有看到问题。
我想知道问题是否与 LaunchPad 的某些硬件问题有关。 您能否在其他 PC 上试用、看看您是否遇到同样的问题?
谢谢
Ki
但在上个月、我安装了几个 CCS 版本(CCS v11和 CCS v12)和 CCS v20/CCS Theia v1.5.1、则我无法再次使用 SCI
这只是在 Windows 11上? 或者您在 Windows 10上也看到了该问题?
请查看此相关文章:
请注意、引用的 Wiki 页面不再处于活动状态。 可以在以下位置找到 PDF 存档文件:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf
有关问题的常见问题解答、请参阅第9页。
user4450126 说:]我已打开"设备管理器"并打开"通用串行总线控制器"、没有找到"TI XDS100通道 B"项目。
此步骤已过时。
请使用以下命令:
在设备列表中、展开标题为的组 德州仪器(TI)调试探针 并查找名为的器件 XDS100类辅助端口
如果这不起作用、请尝试:
右键单击 XDS100 Class Auxiliary Port 并将其禁用、然后再次右键单击并卸载、最后重置计算机
我尝试了 F28069 controlCARD、可以确认 XDS100类 USB 串行端口。
最好听一下、至少这个选项有效