This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:F28069 LaunchPad SCI/USB isn't 被 Windows 11器件管理器识别

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493238/tms320f28069m-f28069-launchpad-sci-usb-isn-t-recognized-by-windows-11-device-manager

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:

你(们)好

我发现我的 Windows 11无法在设备管理器/端口(COM 和 LPT)下添加 RS232/USB 驱动程序、请参阅以下内容:

我在 F28379 LaunchPad 上试用了这个软件、没问题。

这会导致我无法使用 LaunchPad 上的 FT232从 CPU 获取日期。

我以前使用过这个功能、我不知道该功能何时以及如何消失。 我更换了我的 PC、

我在 PC 上安装了几个 CCS 版本、我不知道是否有上述任何一个版本导致了该问题。

谢谢。

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jiakai

    您能否发送设备管理器中显示的其他内容的图像? 如果对您的案例有所帮助、请参阅此 E2E: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/370982/usb-not-recognized-by-windows-device-manager 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    这是与 LaunchPad 相关的所有图像。

     

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    另外、请再次查看故障排除指南、确保您能够连接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#troubleshooting-the-connect-phase

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    我可以正常在 LaunchPad 上调试代码、只能识别 USB/SCI 问题、我想从 XDS-100 USB 电缆中获取数据。 您能否通过在故障排除中提供更多详细信息来缩小范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiakai:

    您能否确保在 Launchpad 上启用 UART 转 USB 桥接器的开关位于与所选 GPIO 相对应的正确位置:  

    此外、为了进行验证、您能够在 CCS 中将调试器连接到 LaunchPad 而不会出现问题? 电路板上的电源 LED 在您将其插入 PC 时亮起?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我仔细检查了它(JP7:开、JP6:关)。 可以在 LaunchPad 中运行代码、而不会出现任何问题。 电源指示灯亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否打开 CCS、打开器件.ccxml 文件并点击"Test Connection"按钮来测试您与器件的调试连接、并确保没有问题?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、以下是我点击"测试连接"按钮时获得的内容:

    [开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

    C:\Users\jye\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
    ccs1281\0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

    该实用程序选择了100/110/510类产品。
    此实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
    库构建日期为"STEP 26 2024"。
    库构建时间为"10:09:41"。
    库软件包版本为"20.0.0.3178"。
    库组件版本为"35.35.0.0 "。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------

    通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已恰好设置为"0"(0x0000)。

    ----- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]-------

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ----- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ----- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度的测试成功。
    JTAG IR 指令路径长度为38位。

    JTAG DR 旁路路径长度的测试成功。
    JTAG DR 旁路路径长度为1位。

    ----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

    ----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR Integrity scan-test 已成功。

    [端:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您进行检查-这将确认您的 JTAG 连接、如果您的跳线正确、则应该在硬件上启用串行连接。 我将再次与 CCS 团队核实是否有任何输入、但与此同时、您是否尝试过其他 USB 电缆或电路板?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    我更换了另一根 USB 电缆、并将同一根 USB 电缆用于其他 LaunchPad、可通过 USB/RS232与这些 LaunchPad 进行通信。

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是您使用的 LaunchPad 吗?

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28069M

    您还提到了 Windows 11。 您是否成功地在较旧的 Windows 版本中尝试过此操作?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我 之前在 Windows 10和11中使用了 F28069M LaunchPad、可以顺利使用 SCI、但上月我安装了几个 CCS 版本(CCS v11和 CCS v12)和 CCS v20/CCS Theia v1.5.1、则无法再次使用 SCI (但我的 F28379 LuanchPad SCI 工作正常)。

    我不知道是因为我安装了 CCS v12和 v20、导致了冲突。

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="111331" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493238/tms320f28069m-f28069-launchpad-sci-usb-isn-t-recognized-by-windows-11-device-manager

    我在 F28379 LaunchPad 上试用了这个软件、没问题。

    [/报价]

    我在 Windows 10和 Windows 11上看到针对 F28069M LaunchPad 的此示例。 因此、我认为这不是 Windows 11特有的问题。  

    我不知道是因为我安装了 CCS v12和 v20、导致了冲突。

    这应该不是问题。 我的笔记本电脑安装了许多不同的 CCS 版本、我没有看到问题。  

    我想知道问题是否与 LaunchPad 的某些硬件问题有关。 您能否在其他 PC 上试用、看看您是否遇到同样的问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我已经在另一台 PC 上进行了测试、和以前一样。 那是没有为 F28069M LaunchPad 添加 USB 串行端口。

    我们的客户报告了此问题、我们的支持团队确认了此问题。 我认为这是一个共同的问题。

    我是否需要升级 F28069M LaunchPad 固件?  

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但在上个月、我安装了几个 CCS 版本(CCS v11和 CCS v12)和 CCS v20/CCS Theia v1.5.1、则我无法再次使用 SCI

    这只是在 Windows 11上? 或者您在 Windows 10上也看到了该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此相关文章:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/646137/ccs-tms320f28377s-xds100-v2-does-not-show-up-in-com-ports/2379528#2379528

    请注意、引用的 Wiki 页面不再处于活动状态。 可以在以下位置找到 PDF 存档文件:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/files/XDS100.pdf

    有关问题的常见问题解答、请参阅第9页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    很抱歉晚才回复、

    我已打开"器件管理器"并打开"通用串行总线控制器"、未找到"TI XDS100通道 B"项目。

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4450126 说:
    ]我已打开"设备管理器"并打开"通用串行总线控制器"、没有找到"TI XDS100通道 B"项目。

    此步骤已过时。

    请使用以下命令:

    在设备列表中、展开标题为的组  德州仪器(TI)调试探针  并查找名为的器件  XDS100类辅助端口

    如果这不起作用、请尝试:

    右键单击 XDS100 Class Auxiliary Port 并将其禁用、然后再次右键单击并卸载、最后重置计算机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我已禁用 XDS100 Class Auxiliary Port 并将其卸载、然后重新启动计算机并连接了 F28069M LaunchPad。

    没有变化:

    谢谢。

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定问题是什么。 我可以确认、对于 F28069M LaunchPad、我看到它的 COM 端口显示在 Windows 10和11的设备管理器中。 因此、从软件的角度来看、我认为没有任何已知的限制。 我不知道硬件是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    非常感谢!

    我尝试过使用 F28069 controlCARD、XDS100类 USB 串行端口可以得到确认。

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了 F28069 controlCARD、可以确认 XDS100类 USB 串行端口。

    最好听一下、至少这个选项有效