This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P65睡眠模式电流实现电源总线

Guru**** 2330840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496048/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p65-sleep-mode-current-implementation-power-supply-stratergies

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

我将 TMS320F28P659 100引脚 MCU 用于我的应用。  

我已将相同的3.3V OUT 连接至 VDDIO、VDDA、VREFHIA、VREFHIB、VREFHIC -为每个输入提供滤波

1.2V VDD 连接到外部1.2V (可配置使用内部稳压器以及外部稳压器)

TPS62901QRYTRQ1用于将12V 转换为3.3V
TPS78501BQWDRBRQ1适用于3.3V 至1.2V
我想了解硬件中的睡眠模式实现策略。
1.即使在睡眠模式下、是否也需要全时开启3.3V 和1.2V 电源?
2、主要电流为1.2V 内核电源。 在未编程模式下(新 MCU 根本未刷写)、启用1.2V 时会从3.3V 消耗23mA。 但是、当禁用1.2V 时、从3.3V 开始所需的2 mA 非常少。
谢谢、
Monica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队、正在等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monica、

    对此处延迟回复表示歉意、因为原始专家未能到场。 请允许我花些时间查看您的查询并提供2025年5月9日 的回复。

    您能否提供每个电源轨的当前电源树和相关电流消耗图?

    感谢您的持续耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monica、

    我想再次为您对原始帖子的延迟回复而道歉。 此问题是否仍然存在?

    这里的"睡眠模式"是什么意思?

      如数据表中所述、1.2V VDD 电源轨消耗的电流大于3.3V VDDIO 电源轨。

    此致、

    Zackary Fleenor