请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 工具/软件:
我将 TMS320F28P659 100引脚 MCU 用于我的应用。
我已将相同的3.3V OUT 连接至 VDDIO、VDDA、VREFHIA、VREFHIB、VREFHIC -为每个输入提供滤波
1.2V VDD 连接到外部1.2V (可配置使用内部稳压器以及外部稳压器)
TPS62901QRYTRQ1用于将12V 转换为3.3V
TPS78501BQWDRBRQ1适用于3.3V 至1.2V
我想了解硬件中的睡眠模式实现策略。
1.即使在睡眠模式下、是否也需要全时开启3.3V 和1.2V 电源?
2、主要电流为1.2V 内核电源。 在未编程模式下(新 MCU 根本未刷写)、启用1.2V 时会从3.3V 消耗23mA。 但是、当禁用1.2V 时、从3.3V 开始所需的2 mA 非常少。
谢谢、
Monica