This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000微控制器论坛

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508730/tms320f28377s-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

在写入/读取内存测试期间、我们发现从读取失败 CS3上的外部异步存储器 。 我们针对 tsu 的时序(时序参数12)违反了15ns 的规格(参考文献1)。  我们的时间是不同的,有时是边缘和间歇性的,我们会检测到故障。 请参阅随附的屏幕截图。 我们读取的器件没有足够快地驱动数据线。 我们修复了器件、读取故障停止发生。 我们还通过增加 R_Setup (读取设置时间)来避免该问题。

这是我们从执行代码时发现的 外部 SRAM

但是、当从执行相同代码时 内部闪存 (当然没有上面提到的修正) 、  未发生故障。  两种情况下的时间是相同的。 随附屏幕截图。 我们在这两种情况下都违反了第12号。

从内部闪存执行代码时、是否有关于未发生故障的说明?  

提前感谢、

Paul

参考文献

TMS320F2837xS 7.9.9.3.1.1 EMIF 异步存储器时序要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:在附加的屏幕截图中、出现文本"数据未在15ns...内设置"。 它应该指出:根据规范12的要求、OE 变为高电平之前15ns 数据尚未就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    如果存储器器件的时序参数不符合 EMIF 规范、我们不保证读取的数据和编程到 SRAM 中的数据是正确的。