请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:
在写入/读取内存测试期间、我们发现从读取失败 CS3上的外部异步存储器 。 我们针对 tsu 的时序(时序参数12)违反了15ns 的规格(参考文献1)。 我们的时间是不同的,有时是边缘和间歇性的,我们会检测到故障。 请参阅随附的屏幕截图。 我们读取的器件没有足够快地驱动数据线。 我们修复了器件、读取故障停止发生。 我们还通过增加 R_Setup (读取设置时间)来避免该问题。
这是我们从执行代码时发现的 外部 SRAM 。
但是、当从执行相同代码时 内部闪存 (当然没有上面提到的修正) 、 未发生故障。 两种情况下的时间是相同的。 随附屏幕截图。 我们在这两种情况下都违反了第12号。
从内部闪存执行代码时、是否有关于未发生故障的说明?
提前感谢、
Paul
参考文献
TMS320F2837xS 7.9.9.3.1.1 EMIF 异步存储器时序要求