Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000WARE
工具/软件:
您好、
晚上好、
将 EVAL 板与笔记本电脑连接时、我们无法检测到 xds110。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE
工具/软件:
您好、
晚上好、
将 EVAL 板与笔记本电脑连接时、我们无法检测到 xds110。
您好:
您能否验证电路板上的电源指示灯 LED 的状态? LED0、LED1、LED6和 LED7是否亮起? 此外、LED2和 LED3的状态如何?

此致、
马特
LED2不闪烁、LED3用蓝色闪烁
这是不寻常的。 LED2应该熄灭(如您所见)、LED3应该亮起(不闪烁)。
您是否使用 CCS 安装了 XDS110驱动程序? 另请参阅此处的故障排除步骤: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting
此致、
马特
您好、
请按照随附的分步图像进行操作
仍然能够看到相同的误差




尊敬的 Venkat:
我已经能够在我这边重现问题并确定解决方案。 这是由于 UniFlash 工具的目标配置文件问题导致的。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
<configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
<instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cla2.xml" id="drivers" xml="tixds510cla2.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cs_child.xml" id="drivers" xml="tixds510cs_child.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510ajsm.xml" id="drivers" xml="tixds510ajsm.xml" xmlpath="drivers"/>
<property Type="choicelist" Value="4" id="SWD Mode Settings"/>
<platform XML_version="1.2" id="platform_0">
<instance XML_version="1.2" desc="TMS320F28P550SJ9_0" href="devices/f28p550sj9.xml" id="TMS320F28P550SJ9_0" xml="f28p550sj9.xml" xmlpath="devices"/>
<device HW_revision="1" XML_version="1.2" description="" id="TMS320F28P550SJ9_0" partnum="TMS320F28P550SJ9" simulation="no">
<router HW_revision="1.0" XML_version="1.2" description="ICEPick_C router" id="IcePick_C_0" isa="ICEPICK_C">
<subpath id="Subpath_1">
<property Type="numericfield" Value="0x11" desc="Port Number_0" id="Port Number"/>
</subpath>
</router>
</device>
</platform>
</connection>
</configuration>
</configurations>
现在、您应该能够连接到器件。 我将在 UniFlash 团队中循环、以便可以在即将发布的版本中修复此问题。
此致、
马特