This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:reg:LAUNCHXL-F28P55X 检测问题

Guru**** 2958420 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517056/launchxl-f28p55x-reg-detection-issue-with-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 C2000WARE

工具/软件:

您好、

晚上好、

  将 EVAL 板与笔记本电脑连接时、我们无法检测到 xds110。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您认为不检测是什么意思? 它是否显示在"Device Manager"中的"Ports"下?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、它未显示在设备管理器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否验证电路板上的电源指示灯 LED 的状态? LED0、LED1、LED6和 LED7是否亮起? 此外、LED2和 LED3的状态如何?

    根据 F28P55x LaunchPad 用户指南:

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     根据用户指南、LED0、LED1、LED6和 LED7上电并提供红色指示。

    LED2不闪烁、LED3以蓝色闪烁

    根据用户指南、没有发生这种情况:"XDS110调试探针上连接了两个蓝色 LED、LED2和 LED3。 这些指示调试器活动、并且无法通过任何应用软件进行控制。"

     

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与 EVAL 板连接后在 PC 中进行的指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED2不闪烁、LED3用蓝色闪烁

    这是不寻常的。 LED2应该熄灭(如您所见)、LED3应该亮起(不闪烁)。

    您是否使用 CCS 安装了 XDS110驱动程序? 另请参阅此处的故障排除步骤: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已 按照链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting 中提供的说明安装 XDS110

    请按照随附的分步图像进行操作

    仍然能够看到相同的误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能为此提供一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我已经能够在我这边重现问题并确定解决方案。 这是由于 UniFlash 工具的目标配置文件问题导致的。

    1. 导航至"C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f28p55x\common\targetConfigs\TMS320F28P550SJ9_LaunchPad.ccxml"。 这是用户应用于连接 F28P55x LaunchPad 的目标配置文件。 编辑第21行以使用"f28p550sj9.xml" 不是"tms320f28p550sj9.xml"。
      1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
        <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
                
            <configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                        
                <instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
                        
                <connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                                
                    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds510icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
                                
                    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
                                
                    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cla2.xml" id="drivers" xml="tixds510cla2.xml" xmlpath="drivers"/>
                                
                    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510cs_child.xml" id="drivers" xml="tixds510cs_child.xml" xmlpath="drivers"/>
                                
                    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510ajsm.xml" id="drivers" xml="tixds510ajsm.xml" xmlpath="drivers"/>
                    <property Type="choicelist" Value="4" id="SWD Mode Settings"/>
                    <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                        <instance XML_version="1.2" desc="TMS320F28P550SJ9_0" href="devices/f28p550sj9.xml" id="TMS320F28P550SJ9_0" xml="f28p550sj9.xml" xmlpath="devices"/>
                        <device HW_revision="1" XML_version="1.2" description="" id="TMS320F28P550SJ9_0" partnum="TMS320F28P550SJ9" simulation="no">
                            <router HW_revision="1.0" XML_version="1.2" description="ICEPick_C router" id="IcePick_C_0" isa="ICEPICK_C">
                                <subpath id="Subpath_1">
                                    <property Type="numericfield" Value="0x11" desc="Port Number_0" id="Port Number"/>
                                </subpath>
                            </router>
                        </device>
                    </platform>
                </connection>
            </configuration>
        </configurations>
    2. 在 UniFlash 工具中、请从现有目标配置文件创建会话(可在主页底部选择)、而不是使用自动检测功能。
    3. 从步骤1中选择编辑后的 ccxml
      1. "C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f28p55x\common\targetConfigs\TMS320F28P550SJ9_LaunchPad.ccxml "

    现在、您应该能够连接到器件。 我将在 UniFlash 团队中循环、以便可以在即将发布的版本中修复此问题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    谢谢、我们的问题已得到解决。