This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:调试器的启动条件(CCS 12.6)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523124/tms320f28379d-starting-condition-of-the-debugger-ccs-12-6

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好:
我对调试器的启动条件(CCS 12.6)有疑问。 刷写器件后、调试器应使用符号_c_int00运行至地址。 为此、我设置了 CCS 的"Auto run"选项。

n´t、这不起作用、在控制台窗口中会显示以下消息。

C28xx_CPU1:自动运行:由于未定义符号"_c_int00 "、目标不会运行

另一方面、符号_c_int00列在链接器映射文件中、也会在调试器环境中列出。

启动后的屏幕截图(DSP 在复位矢量处启动)

下一步中显示符号_c_int00。

如何解决此问题?


谢谢你

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:  

    路由给 CCS 专家。  

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf,

    Unknown 说:
    C28xx_CPU1:自动运行:由于符号"_c_int00 "未定义、目标不会运行

    仔细查看提到的符号。 您似乎为名称添加了尾部空格字符。 复制和粘贴符号名称时、往往会发生这种情况。

    谢谢

    Ki