请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D 工具/软件:
您好:
我对调试器的启动条件(CCS 12.6)有疑问。 刷写器件后、调试器应使用符号_c_int00运行至地址。 为此、我设置了 CCS 的"Auto run"选项。

n´t、这不起作用、在控制台窗口中会显示以下消息。
C28xx_CPU1:自动运行:由于未定义符号"_c_int00 "、目标不会运行
另一方面、符号_c_int00列在链接器映射文件中、也会在调试器环境中列出。
启动后的屏幕截图(DSP 在复位矢量处启动)

下一步中显示符号_c_int00。

如何解决此问题?
谢谢你
Ralf