This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:调试期间表达式中的值大而错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543062/launchxl-f28069m-large-and-wrong-values-in-expressions-during-the-debug

器件型号:LAUNCHXL-F28069M


工具/软件:

我正在调试 lab01c

如何获得这些值?

我只需将 Flag_enableSys 设置为 1。

它是因为输入的值被转换为 iQ24 吗?...虽然没有任何意义在绘制他们在实时表达式,它是不可能理解的 真正的价值。

我是否应该启用礼貌的实时调试?

(这是旧 pdf 中未提及的选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果是 IQ 数字类型、我想您可以在“Expressions"窗口“窗口中右键点击变量并更改其显示方式。 如下所示。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我正在查看“数字格式“、但没有看到“Q 值“。

    如何知道变量是 Q-Value (31)、Q-Value (24) 还是 Q-Value (15)?

    例如 PID 值:

    在 KP_SPD 的情况下...它出现在代码中两次:

    ...但在这两种情况下,我不知道它是声明 Q-Value(31)、Q-Value(24) 还是 Q-Value(15)

    编辑:我不排除可能这些 PID 参数不是 Q 格式...但只是在内存中初始化的随机值 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如何知道变量是 Q-Value(31)、Q-Value(24) 还是 Q-Value(15)?

    您应该只能检查变量声明。 在 CCS 的窗口上按住 Ctrl 键左键或 F3 键、可快速转至声明。

    此致、

    Kevin