器件型号: TMS320F280039C
您好:
我们使用 F280039 MCU、并打算从闪存引导。 引脚 GPIO24 和 GPIO32 通过 22k Ω 电阻器上拉至 VDDIO。 在复位期间和复位后、GPIO24 保持在 VDDIO、但 GPIO32 始终保持低电平。 GPIO24 和 GPIO32 均连接到复位期间具有高阻抗的缓冲器引脚。
无法调试故障。 您能帮帮吗?
此致、
Vijay Limaye
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TMS320F280039C
您好:
我们使用 F280039 MCU、并打算从闪存引导。 引脚 GPIO24 和 GPIO32 通过 22k Ω 电阻器上拉至 VDDIO。 在复位期间和复位后、GPIO24 保持在 VDDIO、但 GPIO32 始终保持低电平。 GPIO24 和 GPIO32 均连接到复位期间具有高阻抗的缓冲器引脚。
无法调试故障。 您能帮帮吗?
此致、
Vijay Limaye
您好:
断电时、GPIO24 和 GPIO32 的接地电阻 (0V) 为 23k Ω。
我们在放大器下检查了 GPIO32 迹线、但未观察到与任何其他迹线/元件短路。
另一个观察结果:VDD 电源仅显示大约 0.35V、而不是 1.2V。 MCU 的 VREGENZ 引脚连接到 GND(已验证)。
这两个问题是彼此分开还是相互关联?
MCU 也无法连接调试探针 (XDS110)。
此致、
Vijay
您好:
另一个观察结果:VDD 电源仅显示大约 0.35V、而不是 1.2V。 MCU 的 VREGENZ 引脚连接到 GND(已验证)。
是的、这会影响内核性能。 使用内部 VREG 时、您 必须放置具有 DS: https://www.ti.com/document-viewer/TMS320F280039C/datasheet#GUID-9D2CEBE2-4430-4F99-87A2-C07098C07FA3/GUID-B83B02EC-3DA8-4AB8-9AA7-13DA2A4304AC 中规定值的外部大容量电容器
此外、您为 VDDIO 提供了多少电力?
此致、
马特
您好、Peter:
感谢您的答复。
根据电路板上所用 IC 的数据表、从 3.3V 汲取的总电源电流约为 180mA。加上上拉电阻和其他偏置电路消耗的电流、额定电压为 800mA 的稳压器的总电流消耗小于 200mA。
如果我们假设某些元件发生故障并使稳压器过载、则会进入电流限制状态、3.3V 输出会下降。 但 3.3V 是稳定的。 此外、如前所述、我们检查了 3 个电路板上也观察到了这些相同的问题。 我想现在的问题是 — 如果 3.3V (VDDIO) 稳定、为什么用于 VDD 的 MCU 内部稳压器不提供所需的 1.2V?
此致、
Vijay
尊敬的 Vijay:
我懂了。 请与 fleenor@ti.com 分享、我们将继续探讨此问题。
此致、
Zackary Fleenor
尊敬的 Vijay:
感谢您提供详细信息。 我已经查看了原理图、从硬件的角度来看、我没有什么特别的地方。
我确实注意到 GPIO24/32 是用于配置引导模式的默认 GPIO 引脚。
对此处的引导模式有什么预期? BOOTPIN-CONFIG.BMPS[0:2]的配置是什么?
执行此测试导致无法通过 XDS110 连接时遵循的确切过程是什么?
此致、
Zackary Fleenor
您好、
请参阅 CCS 工程中使用的随附目标配置文件。
通常、我们点击 CCS 中的“Debug"按钮“按钮、调试探针与目标板连接。 如果没有、我们打开目标配置文件、检查设置(调试探针类型,器件等)是否正确、并根据需要在更正后再次测试连接。 除此之外、我们在将调试探针连接到目标板时从未遇到过任何困难。
我不知道如何检查 BOOTPIN-CONFIG.BMPS[0:2]的配置。 你能告诉我,我可以检查和答复。
此致、
Vijay Limaye
您好:
我们没有对 DCSM OTP 进行编程、而是使用引导至闪存选项。
我们已在 5 块电路板中检查了此问题、并在所有 5 块电路板中发现了相同的问题。 我们没有在任何电路板上更改该器件。 我们将在一个电路板上更改器件、然后再次测试。
请参阅随附的 CCS 工程中使用的.syscfg 文件。 我认为、如果器件启动至闪存、将执行使用此文件生成的代码。 我怀疑该器件是否以 0.35V 的电压启动并使用 VDD 进行闪存。
此致、
Vijay Limaye