This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:F280039 LaunchPad + BOOSTXL-3PHGANINV — 霍尔估算器校准和放大器;电流环路调优问题(构建级别 3/4)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1596811/tms320f280034-f280039-launchpad-boostxl-3phganinv-hall-estimator-calibration-current-loop-tuning-questions-build-level-3-4

器件型号: TMS320F280034
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV、 controlSUITE

您好:

我正在使用 F280039 LaunchPad 和 BOOSTXL-3PHGANINV 并运行 通用项目 控制文件。 控制器类型 霍尔效应传感器 相同。

我遵循了建议的程序并运行 FAST 和霍尔传感器 来校准霍尔传感器。 我获得的估算电相看起来与非常相似 SPRUJ26A 中的图 3-51 “我知道了。 不会 有电机规格(尤其是 USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz)、我不确定校准是否正确。

我附上了估计阶段的屏幕截图。

IMG_1878.jpeg
您能否请检查霍尔校准看起来是否正确?

构建级别 3–电流稳压器调优

指定 构建级别 3 、图 3-43 提到:

“对电流稳压器的这些 Kp 或 Ki 进行调优、以实现所需的响应。“

目前、我不确定应该如何调整这些增益。 电机旋转、但我不知道电流环路是否得到正确调整、或者是否需要进一步调整 KP/KI。

能否请您介绍一下正确的调优过程 电流 (ID/IQ) PI 控制器 构建级别 3 中?

制造级别 4 — 电机不稳定

工作 构建级别 4 、则系统变得不稳定。
电机突然以更高的速度旋转、如所示 相反方向 。 这仅发生在级别 4—级别 3 运行正常。

您能解释一下通常导致此行为的原因以及我应该检查的内容吗?
(例如:估算器角度,符号约定,速度环路增益或任何其他可能导致反转和不稳定的因素。)

 

其他信息

  • 硬件:F280039 LaunchPad + BOOSTXL-3PHGANINV

  • 项目:通用项目 (MotorControl SDK)

  • 传感器类型:3 个霍尔效应传感器

  • 电机:未知参数(无数据表)

  • 问题:不确定霍尔校准;不清楚 KP/KI 调优;构建级别 4 处的不稳定

 

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在这里读到 、 当前的 TI 库无法支持平稳地以零速运行电机。 您能告诉我应该怎么做吗?
    我的定制电路板还支持梯形方法。 我想知道是否可以通过通用实验工程使用该方法驱动电机。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想提出另一个问题。
    是否可以将通用工程配置为与中的 HVBLDC 工程类似
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored?
    我有一个配备霍尔效应传感器的 PMSM/BLDC 电机、我想以闭环速度控制模式驱动电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以参考您提到的示例工程、并使用 BLDC 的梯形控制来迁移工程。 如果您需要、controlSUITE 中的示例项目仍需要改进零速和低速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,也可以回答其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要使用 UMCL、请查看实验室的用户指南。 PI 控制器调优只是一个试运行过程、您也可以在控制理论教科书或工程网站中找到相关论文。

    如果要实现基于霍尔效应的有传感器 FOC、请确保霍尔传感器和电机已正确连接、如指南中所示。

    通用工程和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26