This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:LPOST 和 MPOST 行为

Guru**** 2931210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604406/f29h859tu-q1-lpost-and-mpost-behavior

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

您能帮助澄清以下几点吗?

图 2-1 器件 TRM 版本中的器件复位图第 86 页似乎意味着、如果 LPOST 发生故障、PORESETn 将在内部使 HSM 和 CPU 内核保持复位状态。 是这样吗?  第 3.5.1 节“器件引导流程“中的图则显示了其他情况。 LPOST 在 PORESETn 的方式应该如何解释在图中。 2-1? 假设 LPOST 失败、SoC 预计会做什么? 如果 HSM 或 CPU1 应处理 LPOST 故障、则 LPOST 故障实际上是由 HSM 或 CPU1 逻辑故障导致的?

LPOST 状态位似乎未记录在 TRM 中。 必须在 SDK 中查找它们的定义 (source\bitfields\hwbf_lpost.h)。 我也找不到此寄存器的地址:SDK 文件 source\driverlib\inc\hw_lpost.h 列出了 LPOST 寄存器偏移、但无法找到 LPOST 寄存器块的基地址 (SDK、数据表或 TRM)。 文档中是否完全定义了 LPOST 寄存器、它们的基地址是什么?

TRM 第 3.7.11 节“BootROM"时序“时序列出了执行 LPOST 和 MPOST 的一些时序、但未指定 LPOST 覆盖范围或未指定 PLL 设置。 您能否提供不同 LPOST 覆盖范围的运行时、并告知表中使用的 PLL 设置? 此外、假设要使用 PLL 运行 LHOST/MPOST、为什么要选择不是可能的最高频率的 PLL 频率、以便缩短测试的执行时间?

我们对 MPOST 有类似的问题: MPOST 状态寄存器在哪里查找和描述? 以及如何处理 MPOST 故障?

谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 LPOST 运行完成时、它会触发 PORESETn 、无论结果仍然启动、都将通过应用程序在启动时检查 LPOST 和 MPOST 结果、并执行更适合应用安全目标的操作。

    LPOST 和 MPOST 寄存器将包含在安全手册的下一个修订版中。 现在、请参阅下面的 hw_lpost.h 和 hw_pbist.h(mpost 的另一个名称)和 base addr 中的 driverlib 偏移量和定义。

    #define LPOST_BASE          (0x301F8000U)
    #define MBOST_BASE          (0x301F9000U)

    您能否提供不同 LPOST 覆盖范围的运行时间并告知表中使用的 PLL 设置? 此外、假设要使用 PLL 运行 LHOST/MPOST、为什么要选择不是尽可能高的 PLL 频率以缩短测试的执行时间?

    我们没有不同配置的时序、这些时序用于以最大速度 (200MHz PLLCLK C29 侧、HSM、100MHz) 运行的时钟。 是的、用户不需要以较慢的时钟/速度运行。这些只是为未来可扩展性启用的 Bootrom 选项。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    谢谢你。 至少、我们能否判断 TRM 第 3.7.11 节中的 LPOST 时序是否对应于最高逻辑覆盖率?


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、时序数字适用于大于 90%的最高覆盖率和最高时钟频率  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prarthan。 我将关闭此案例、但希望您收集一些较低保险范围的数据、以便我们稍后将其传达给客户。


    此致、
    François μ s。