This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:AM 系列和 DSP 系列伺服解决方案架构

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604383/am6421-architecture-for-servo-solution-for-am-series-and-dsp-series

器件型号: AM6421
主题中讨论的其他部件: AM3505

尊敬的 TI:

现在我们同意 DFC 用于我们的伺服。 目前、该解决方案对双轴伺服驱动器使用了 AM3505 和两个 DSP (TMS320F28062PZT 用于反馈、TMS320F28032PNS 用于 PWM)。 为了提高成本优势、该解决方案是否有任何引脚对引脚的替代产品? 如果没有,如果有任何解决方案可以推荐进化? 是否可以将两个 DSP 合并为一个 DSP?

我看到了一个如下所示的解决方案:

对于该解决方案、EtherCAT PHY IP 是否集成到 AM64x 中? 是否有可能将我们的解决方案变为以下解决方案? FW 移植需要多少工作?

1.png

我还锯出了另一个多轴解决方案、其中使用了两个 DSP (F2838x 和 F28004)、如下所示? 与 AM64XX 解决方案相比、主要差异是什么?  

2.png

 

我在您的网站上看到了单个 DSP 解决方案? 它只是支持单轴伺服吗?  

image.png

我对这些解决办法感到困惑、期待着你的答复。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wit、

     遗憾的是、您现有的器件没有引脚兼容的解决方案。

    对于具有 EtherCAT 的双轴伺服驱动器、有多种单芯片选项:

    1. AM261x — 使用 ICSS_M IP 的 EtherCAT 器件、2 个带 500MHz 的 ARM R5F、第二个 ICSS_M 适用于编码器协议、C2000 类似电机外设 (PWM、eQEP、ADC)。  

    2.TMS320F28P65x — 使用 Beckhoff IP 的 EtherCAT 器件、  2 个带 200MHz 的 C28 DSP、电机控制外设、有限的绝对编码器支持

    AM243x - EtherCAT 器件、使用 ICSS_G IP、1-4 x ARM R5F(带 400MHz)、1 个 ARM M4F 安全功能、2 个 ICSS_G(适用于编码器协议)、C2000(如电机外设 (PWM、eQEP))、基于 Σ — Δ 的电流检测、无用于电机控制的片上 SAR ADC。   

    市场上通常转向在 PWM 和 SDF 调制器上具有隔离功能的单芯片伺服驱动器。  

    如果您想使用具有 2 个 DSP 的三芯片解决方案、我们建议将两个 TMS320F28001x 器件与 AM261 结合使用。  

    AM243x 具有千兆位多协议、更灵活的编码器协议和一个片上安全 MCU、成本更高、但符合未来需求。 它还与 AM64 器件引脚兼容、增加了 AM243x MCU 的 Linux 功能。  

    选择标准:

    1.您需要支持哪些编码器接口?

    2. SAR ADC 或隔离式 SDF 调制器,您计划采用什么电流感应解决方案?

    3.工业以太网或绝对编码器是否需要多协议?

    4、是否有运动、物联网、网络服务器等技术功能?

    BR、

     Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢。 我将研究您的建议。

    谢谢、

    wit