This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于 TMS320F28P650DK 的问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607635/tms320f28p650dk-question-about-tms320f28p650dk

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

客户使用 TI 28P650DK9 芯片从官方网站下载示例代码和带有 ROV 的 FreeRTOS 示例代码并将代码烧录到开发板后、尝试打开视图来查看结果。 但是、运行时对象显示为不可用、如下图所示。 您能告诉我原因是什么吗? 谢谢你。

1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够对相同的示例进行编程并查看我设置中的 RTOS 对象。

    客户如何 对其器件进行编程(它们是否连接到 CPU1)? 他们使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 您好:

    我使用 28p65 开发板、直接通过 USB 仿真进行编程、连接到 CPU1(我已经尝试了闪存和 RAM)。 CCS 版本为 20.3.0.14_1.9.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试升级到最新的 CCS 版本 (20.4) 吗? 如果这样仍然无法解决问题、我会在 CCS 团队中循环操作。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt:

    我尝试过,但同样的问题发生了 — 视图仍然无法显示,请帮助,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已联系 CCS 团队寻求进一步帮助、请预计帮助会略有延迟。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我看到同一个工程也有同样的问题。 我使用的是 C2000Ware 6.00.01.00。 为工程打开生成的 syscfg_c.ROV.xs 时、可以看到:

    /*
     *  ======== syscfg_c.rov.xs ========
     *  This file contains the information needed by the RTOS Objects
     *  (ROV) tool.
     *
     *  Specifically, this file names the C-ROV implementation files declared
     *  by the modules that are part of the app's configuration.  In the
     *  future this file will also contain a serialization of corresponding
     *  module configuration parameters which can be used by the ROV provided
     *  views.
     *
     *  DO NOT EDIT - This file is generated by the SysConfig tool.
     */
    
    var crovFiles = [
    ];
    
    var objectViewerFiles = [
    ];
    

    这将解释为什么我看不到任何内容。

    您在文件中看到了什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:您好:

    这仍然不起作用。 请尽快查看此问题。 还有什么需要调查的吗?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又看了看,现在我看到我的 xs 文件看起来像你的。

    该路径:

      “kernel/freertos/ROV/freertos.ROV.js",“,</s>、

    应指向 SDK 中的一个文件。

    不过、此路径确实始终存在于 C2000Ware 中。 我认为这取决于您如何获得封装。

    如果您直接从 TI.com 下载并安装了该文件、则该文件存在。

    如果通过 CCS Resource Explorer 或 New Project 向导安装了该工程、则“ROV"文件夹“文件夹缺失。

    Jimmy — 您是如何安装的? 您的 SDK 中是否存在该文件?

    Matt — 您看到文件了吗? 我假设您使用的是手动安装的 SDK 安装?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、我需要手动安装 SDK。 我在 C2000Ware_6_00_01_00\kernel\freertos\ROV 中看到了 freertos.ROV.js 。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移交给 Resource Explorer 的软件包似乎缺少该文件夹和文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy — 您是如何安装的? 您的 SDK 中是否存在该文件?

    如果此文件和文件夹不存在、请将以下 zip 文件解压缩到:  

    C:\ti\C2000Ware_6_00_01_00\kernel\freeRTOS

    e2e.ti.com/.../rov.zip