This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:已加载电机 — 未旋转时出现旋转问题

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1601224/tms320f280049-q1-istanspin-issue-when-motor-loaded---not-spinning

器件型号: TMS320F280049-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

大家好、  

我的 EVM 是 Boostxl_drv8320rs + F280049C。 我使用的软件来自 Ware_Motor Control_SDK_5_03_00_00、其工程路径为“C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_03_00_00\solutions\boostxl_drv8320rs\f28004x\ccs\sensorless_foc\ is07_speed_control_coff.projectspec”。

我使用 Lab07_speed_control 进行调试。  电机可以在空载条件下成功启动、并以 1Hz 的最低频率运行。 但满载时、它启动失败。 当负载充分降低时、电机可以成功启动。 我将目标频率从 1Hz 增加到 4Hz、最大负载也会相应增加。 目标频率越低、可以成功启动的最大负载就越小。

我根据 InstaSpin_guide 调整了参数、包括闭环 PI 参数、强制角等 但它似乎是无用的。

在附件中,您将获得更多详细信息和屏幕截图 — 电源无电流限制    

“什么啊?

谢谢你  

BR
Carlo instaspinISSUE 2.docx 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo、

    似乎在 e2e 上分配了错误的地址。  您在这里仍然面临问题吗?

    谢谢、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason  

    是的,  他们似乎没有解决.  有什么建议吗?  

    谢谢你  

    BR
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设负载是基于速度的。 由于磁通量不可用、电机可能无法在负载下以极低的速度启动。

    电动机在满载情况下需要起动的频率是多少? 是否可以尝试在满负载下以 10 Hz 的频率启动?

    您可以尝试的另一种方法是在没有任何负载的情况下低速启动、然后在电机运行后添加负载。

    另一个想法是启动电机时使用一些+ID 参考?

    如果上述任何部件工作正常、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    满负载起始频率应尽可能低。 我认为它应该至少为 3Hz 至 4Hz。 因为我们的应用是需要冷启动的机油泵。

    我尝试在满负载下以不同的频率启动、最小频率 为 8HZ、转子从一侧摇摆、但最终成功启动。 电机在空载条件下启动、然后增加负载至满负载、最低频率 为 6Hz。  

    对于+ID 基准、我将 id 值从 0A 增加到 2.5A(最大 IQ 14A)、最小频率 约为 5Hz。  然后继续增大 ID 值、没有明显改善。

    图像展示了 Pi 和电机参数。

    你有什么好的建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawen:

    我认为 PI 和电机参数看起来很好。 我只能看到另一个问题是电机电感值。 电机是 SMPMSM 还是 IPMSM? 当前 TI 方法为 Ld、Lq 提供平均公共值。 如果电机是 IPMSM、正确的具有凸极的电感值也可以提高性能。 还有一个方面是、在高电流(满负载条件)下、电感会饱和、且该值将小于空载时的电感值。 这是机器特有的现象。 在每种高负载启动条件下、您可以尝试稍微减小电感。  

    否则、我认为添加 ID 来提高磁通量是我们可以做到的最佳选择。 观测器的基本问题是、它取决于磁通量和极低的速度、尤其是在满载条件下、观测器可能无法按预期工作。 正如您提到的、增加进一步的 ID、并没有改善绩效、这是一个公平观察。 尝试增大 ID 并减小电感值以检查性能。 如果不是、这是我们可以与观测器控制的最佳可能较低速度。 我还想看看这里的一些工程师、他们是否可以提供一些其他技巧帮助。  

    最坏的情况是、要在满负载下以更低的速度运行电机、请尝试使用基于高频注入的速度/角度观测器方法。  它们在较低速度下具有更好的性能、因为它们不依赖于磁通或 b-EMF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复!

    电机为 IPMSM。  我使用的电感参数是通过 LAB5 电机参数识别获得的。 我不知道它提供的是平均值。  我已将其修改为使用通过电桥测量的实际值。

    如您所建议、我在满载启动时将 LQ 值降低了 18%。 并使 id 值增大了。 当 ID 为 7.5A 时、最小满载启动频率为 2Hz。 我认为这是有效的。 进一步增加 ID、没有提高性能。 我认为 2Hz 可能是磁通观测器的最低速度。 它可以满足我的要求、但我担心高 Id (7.5A) 会限制 Iq 和扭矩。 如果您还有其他技巧、请与我分享。  

    您提到的高频注入方法 似乎具有更好的低速性能。 InstaSPIN 实验室工程中未找到。 您能提供给我吗? 我要  将它与磁通观测器进行比较。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawen:

    我认为 ID 注入是我们的最后手段。 的确、ID 注入可能不是想法、但如果只是为了启动电机、那么这应该不是问题。  

    其思路是从高 ID 开始以满负载启动电机、然后随着速度的增加逐渐减小 ID。 我认为电机应处理、电机在短时间内应处理大于额定电流的电流。 但是、如果要求以低速持续运行、那么问题就出在这里。 这是一个折衷方案。  

    我认为 TI 不会将其作为 InstaSPIN 库或可用开源代码的一部分提供。 在这里、我需要咨询一些工程师。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我 明白了。 当电机成功启动时、油将熔化、然后转速增加。 我将持续测试 ID 注入方法。

    至于 高频注入、如有任何结果、请告诉我。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不在 InstaSPIN 库中支持它。 然而,有吨不同的 HFI 方法在文献中可用。 您始终可以尝试自己实现相同的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试实施 HFI 方法。  如果有任何问题、我可以问您吗?

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 谢谢!