This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:TMS320F280049C-Q1电机控制的最大 PWM 频率

Guru**** 2533200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1080351/tms320f280049c-q1-tms320f280049c-q1-maximum-pwm-frequency-of-motor-control

部件号:TMS320F280049C-Q1

具有 instaspin FOC 函数的 MCU,该产品更适合高速电机的无传感器控制,电机频率可达2.3千赫兹。

本产品的最大 PWM 频率是多少,用于无传感器控制电动机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制 ISR 和估算器频率必须小于25kHz,以确保 ISR 完成后台任务并留出时间。 PWM 可设置为  ISR 控制频率的1~15倍, 但 建议数字应小于4以改善电流控制响应,因此最大 PWM 频率最好小于100kHz,这也取决于逆变器的 FET 和栅极驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此外,通过增加 PWM 频率,可以解决参数识别过程中的过电流问题。 但是,当 PWM 频率28069f 达到19K 时,中断负载率已达到95%。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须更改 ISR_TICK,以使控制环路的运行速率比 PWM 慢。 例如,对低电感马达以45 KHz 运行 PWM,对电流控制器使用 ISR_TICK (3)以15 KHz 运行