This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:数字控制器库-结构中的PI值与我的设置不同

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576536/ccs-tms320f28335-digital-controller-library---pi-values-in-struct-are-different-from-my-settings

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试按照 SPRUI31中的指导在F2.8335万上实施您的数字控制器库。 但是,无论我的设置或KP,KI,上限/下限饱和度的值如何,PI结构中的值似乎都不同。 我相信我对如何使用和理解图书馆有一个误解,因此感谢您的帮助。 我使用两个桥之间的相位移控制,其中两个PWM通道之间的相位移应该在相位移寄存器内介于800和1460之间。 因此,我将饱和限值设置为800和1460。 我从KP=10开始,禁用集成商以使用纯P调节器(稍后将调整KI参数以正确控制DCDC转换器)。 这些值在PI_VALUES中定义,如下面给出的C代码所示。

ADC中断服务例程正常工作,ADC读数也正常工作。 调试代码时,我可以看到也调用了PI函数,并执行了DCL_PI.ASM代码。 通过检查PI调节器的值,我可以看到该值与我的设置不同。 此外,我可以看到PI调节器的输出被夹紧到Umin,这是绑定到b e 2039的较低饱和度,而不是我的设置中的800。 您对发生的事情和我做错的事情有什么想法吗? 感谢您的指导。

#include "DSP28x_Project.h"
#include "DCL.h"


void InitialADC();
void InitePWM1();
void InitePWM2();
void InitePWM5();
void InitePWM6();
__interrupt void ADC_ISR();
__interrupt void TZ_ISR();

//闪存功能
extern UINT16 RamfuncsLoadStart;
extern UINT16 RamfuncsLoadEnd;
extern UINT16 RamfuncsRunStart;

//变量
#define DT 25 // Dead time calc:DT = value/CLKfr -> as25/1000.016f/


控制器变量00.0160.0f,
	1460.0f }// kp,ki,I10,Sat_max,Sat_min, sat_storage
volatile float32 rk;	//参考值
volatile float32 yk;	//测量的ADC信号
挥发浮点32 uk;	// pi输出
挥发PI pi1;

volatile UINT16 ConversionCount;
volat32 Voltage1[256];
volatile float32 current[256];

void main(

	看门狗){//初始化PLL,
	Ctrl/启用外设时钟,启用外设

	时钟,以使用void编程/
Memcopy (&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart);

	// VecePWM和TZ
	InitEPwmGpio();
	InitTzGpio();

	//初始化PIE控制寄存器
	InitPievector();

	IER = 0x0000;
	IFR = 0x0000;

	//
	

	初始化Isr_Pie =表;Isr_EPTEDMI; In_EPTEPTEPTI=初始化Isr_EPTEPTEPTEPTI=
	
	
	
	

	//设置ADC采样速率
	EALLOW的第一步;
	SysCtrlRegs.HISPPP.ALL =3;// HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3)= 25.0 MHZ
	EDIS;

	//同步已在InitSysCtrl()函数中完成-->要求TI支持来验证
	SysReg1.PCW; SYLNC*
	
	= SYLLOKW.CLW; 	//从DSP
	EDIS中使用SYSCLKOUT启用时基时钟同步;
	*/

InitFlash();

	ConversionCount = 0;				//初始化计数
	UK = 0;
	rk = 2050;	//大约 5A负载电压
	PI pi1 = pi_values;					//初始化PI控制器

	//初始化ADC
	InitAdc();
	phaseshift1 = 5;	//补偿a ca。 ePWM1和ePWM6
	InitialADC()之间的15ns延迟;		//为电压和电流测量

	EALLOW设置ADC;
	SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
	EDIS;

	InitePWM1();
	InitePWM2();
	InitePWM5();
	InitePWM6();

	EALLOW;
	SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
	EDIS;

	/*
	将GPIO4设置为输出以测量ISR */
	
	EALLOW内的执行时间;
	//将GPIO10设置为GPIO -已在InitGpio()
	GpioERlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0中完成;
	//将GPIO10设置为输出GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.EDI1
	
	
	
	= 1;1. 	//用于ADC
	PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx1 = 1的组1,位6;	//用于ePWM1_TZ
	IER || M_INT1的组2,位1;						//设置组1
	IER || M_INT2的中断启用位;						//设置组3
	EINT的中断启用位; 								//启用全局中断INTM

	for(;)
	{

	}


}__interrupt void ADC_ISR(void)
{
	GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO4 =1;

	Voltage1[ConversionCount]= AdcRegs.ADCRESULT0>4;	//从ADCINA5
	电流读取值[CM1= REGP.CMPA]	

	
	=
		
		
		从ADCM1CM1CMP0.1CMP5.CMPASPf.CMPf.CMPPA/ REPA.1DAV= AD1CMP5.CMP5.CMP1DAV= AD1CMP5.CMP1DAV= AD1CMP5.CMP5.CMPf= ADCMP1.CMPfV = ADCMP1CMP1CMP1DAV0.1CMPfV = 0
		EPwm6Regs.CMPA.Half.CMPA = 0;
		EPwm5Regs.CMPA.Half.CMPA = 1500;
	}/*

	
	*使用PI CONTROL */
	
	YK = Current[ConversionCount];
	UK = DCL_runPI (&pi1,rk,

		m6)计算两个网桥之间的相位移;EPwm5Regs.pyk = PT.Peshfs/TBwhs	
		= pesphesfm1;EPwhs = PT/TBwhs = peshpasphasphes/ pesfhs = pesfhs。 	ePWM6的16ns延迟

	//如果记录了256个转换,请重新开始
	IF (ConversionCount == 255)
	{
	ConversionCount = 0;
	}
	否则
	{
	ConversionCount++;}
	

		//重新初始化下一个ADC
		AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;	//重置SEQ1
		AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;	//清除
			

		





	
	
	
	
	OST标志位PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = PIEACK_GROUP1;//中断确认PIEPAX.1= PIEPOL.1; CLR = PIEPIEP.1= 1 =纯净EPOST.1; C1.TIP1.PERAST.POST.EP.1=纯1 =纯1 = 1 =纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯净=纯
	EPwm6Regs.TZCLL.bit.OST = 1;
	EPwm1Regs.TZCLR.Bit.INT = 1;
	EDIS;
	PiectrlRegs.PIEACG.ALL = PIEACK_group2;	//确认中断到PIE
}

void InitialADC(void)
{//
	配置ADC
	AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLL3=1;	//设置ADC采样率= void.RCSCR1.CADR1.CAST_ADC= 1.CADR.R0.1=
			
		
	0;CADR1.CADR1.CADR1.CAST_ADC= 0	
	;CADR1.POST.R0.1= 1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR.POST.POST.POST.POST= 0 = 0;ADC= ADC= ADC= ADC1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CAST.R0.1= 0 	//同时采样模式
	AdcRegs.ADCTRL2.bit.ePWM_SOCA_SEQ1 = 1;//	ePWM启动SOCA触发
	器AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0;//	一个转换
	器AdcRegs.ADCCHSEL1.bit.CONVI = 5;// ADCINCA.CA.INV1	
		启用ADCINV1




	的ADCINV1和ADCINCA.CA_ADCINV5.INCA.CA.CA.CA.CA.CAV1的中断
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; 	//启用SOCA
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4; //在50 % 占空比下生成SOCA脉冲
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; //生成第一个事件的脉冲

	EPwm1Regs.TBPRD = 1499;	//将PWM周期时间
	EPwm1Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;EPw1Regs.TBPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPS.TBMPs.TR_REGs.PT.MP_DE.PTB.PTB.MP_1BE.PTB.PTB.=
	
		
	
	
	0;SCMP_DE_REGP.PTB.PTB.MP_DE_DE_DE.PTB.PTB.PTB.MP.PTB.PTB.MP_DE_DE_DE.PTB.PTB.PTB.PE.PE.PE.PTB.PTB.= 0 = 0 //同步下流模块
	EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;	//将时基时钟设置为SYSCLKOUT
	EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_shadow;EPwm1Regs.CMCL=1PRD=DAMP0
	
		或PRD=1DAMP0 PRD=DAMP0 PRD=1DAMP0
	;PRD = PRD_REG=1DAMP0	
	或DAMP0 PRD = PRD = PRD = PRD = 0;0 = 0 = PRD = PRD = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0;0 = 0 = 0 = 0 = 0;0 = 0; 	//在cTR=PRD
	EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR时设置pin;	//在cTR=compa

	EALLOW时清除pin;
	EPwm1Regs.TZsel.OSHT3 = 1;		//启用TZ3
	EPwm1Regs.TZL.Bit.TZA = 2;		
			
			在EPT1.EPT1.01中启用T01 = EPT1.01;在EPT1.01时启用EPT1.01
	


		// ePWMxA下降和上升边缘
	EPwm1Regs.DBCTL.bit.ut_mode = DB_FULL启用;	// DB full enable
	EPwm1Regs.DBCTL.bit.POPPA SEL = DB_ACTV_HIC;		// Active high mTBEPwm1Regs.DBRED

	= DT = DT;DBw1EP.0;
	


DBM12.P1= DE.P1PRD = DE.1= DB_12.1PRD = DB_12.1PRD = DE.EP.1= DB_12.1PRD = DE.1PED.1PED.1PED.P1.P1.P1.P12.1= DB1PRD = DE.1PRD = DE.1PRD = DE.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.2= DB/PRD

		= DE.
	
	//将相位寄存器设置为零
	EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;	// UP计数模式
	EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;//主模块
	EPwm2Regs.HPTL.PRDLD = TB_SHADPCTB_SHADMPT.CMPCDAMPT.MPCMPC=
	2DAMPT.DCME= DCMOS.DCMOS.DCMOS.D0
		= 0;DCMSTREGMP0 = 0 = DCMOS.DCMOS.DCMSTDAMP0 = 0 = 0 = DCMSTMP0 = DCMSTMP0 = 0 = DCMSTREGMP0
	
	
	= 0 = D0 = DCM0 = 0 	// ctr=0或ctr=pD
	EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0;	// ctr=0或ctr=PRD
	EPwm2Regs.HTCTLA.bit.ZRO = SEL_CLEAR;	//在ctr=PRD=W2Regs.OSCLA.bit.PRD时清除引脚;在TR=AQEPw2LA.ZAQ= PIN_DE.ZWA.Z1.PIN=
		PIN.PIN.T时清除引脚

	
			
			//在TZ事件
	上清除ePWM2A EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;		//在TZ事件
	EDIS上清除ePWM2B;

	EPwm2Regs.DBCTL.bit.in_mode = 0;	// ePWMxA下降和上升边缘DBwm2Regs.DBC.DB_REGDE.EPT.DE=2.EPmDE_DEF2bit
		
			

	
	
=全模式DB_DEP.DE_DEPwDB_DE0; DB_DE_DEPw2DB_DE_DE_DEPwb.DB_DE.DB_DE_DE_DE_DEP.DBwb.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DBw2b.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE

void InitePWM5 (void)
{
	EPwm5Regs.TBPRD = 1499;	//将PWM周期时间
	EPwm5Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;
	EPwm5Regs.HSSPHS.Half.TBPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHHS =零
	EPwm5Regs.PCMPs.PTC.MP_EPmSC_EPmSCN.PTT.PTB_DE=零	
	
	
	
	位= EPMPT.PTB.PTB.PTB.PTB.PTT.PE_EPMP_EPMPT.PTB.PTB.PTB.PTT.PE_DE= EPMPT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTB.PTB_DE=零位= EPMPT.PE.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB= 	//将时基时钟设置为SYSCLKOUT
	EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADODE;
	EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHAD影子;EPwm5Regs.CMTR.CMCL=PRD=0
	;	PA= Pin PRD.C=0
		
		
	时,PRD=0	= Pin = CQ= PX.CQAR= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQPAQ= P= P= P= PQ= PQ= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQ= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQ=


	
	EPwm5Regs.TZsel.bit.OSHT3 = 1;		//启用TZ3
	EPwm5Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;		//在TZ事件上清除ePWM5A
	EPwm5Regs.TZCTL.Bit.TZB = 2;		//清除ePWM5B在TZ事件中清除;
	DB_REGDEPT.EPT.DB_DEPT.DB_DEPT.EPT.=


		
		全模式下的DB_DEPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEP=
			//有源高互补

	EPwm5Regs.DBRED = DT;
	EPwm5Regs.DBFED = DT;
}

void InitePWM6 (void)
{
	EPwm6Regs.TBPRD = 1499;//	设置PWM周期时间
	EPwm6Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;EPwCTPS.PTB=
	零位/PTBPHPS.PTB_REG=零位EPS.PTPS.PTB_REG.PTPS.PTPS.PTB= 0
		=零位EPmPE.PTPS.PE.PTB_0 =零位EP_0
	//从属模块
	EPwm6Regs.TBCTL.bit.PRDLD = Tb_shadow;
	EPwm6Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = Tb_ctr_zero;//同步下流模块
	EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSDBDE PCLDPPCLKDIV = 0;	//将时基时基时钟设置为STDAMP0 = DMP0
	
	
		
	;SOMP0 = DMP0 = DMODAMP0 = D0 = DMODAMP0 = PMODAMP0 = PMODAMP0 = PMODAMP0 = P0 = 0 = 0 = 0 = PMODAMP0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = PMODAMP0 	//在cTR=0或cTR=PRD
	EPwm6Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET时设置	引脚;//在cTR=PRD
	EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = ZB_CLEAR时	清除引脚;在ctr=compa


	EALLOW时清除引脚;PWwm6Regs.OSTZs.AQTZ/T6B= TTEZEPT1.ZEZEZEZ= T6B/
			
			
			在TTEX1.ZEZEZEZEPT1.TES/T6B= TTEXEZEZEZES/ T6B= T6B/ TTEXEZEZEZEZEZEZEZEZES/ T6B= T6B/ T6B/
	


	EPwm6Regs.DBCTL.bit.in_mode = 0;	// ePWMxA下降和上升边缘
	EPwm6Regs.DBCTL.bit.out模式= DB_FULL启用;	// DB完全启用
	EPwm6Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;		// DBEPm6DT = DBwRED.REP.DT = D5.REwDEV = DBw6DT补充D= DBwDED

	
	
= DBwDEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    目前,你在两个地方宣布pi1。  您是否可以从注释第77行开始,并通过将第27行更改为以下内容来初始化声明中的结构:

    易失性PI pi1 = pi_values;

    然后,您是否可以在InitAdc()函数(第80行)上设置一个中断点,并检查PI结构是否在该点正确初始化?  如果是这样,请尝试在DCL_runPI()行上设置另一个中断点,然后重新检查。  我在您的代码中没有看到任何涉及控制器增益或限制的内容,因此它们已正确初始化,不应更改。

    大多数问题与数字格式有关。  所有DCL功能都需要浮点输入并提供浮点输出。  您已正确地将rk,YK和UK声明为浮点,但您将rk和YK指定给定点数字。  在将它们传递到DCL_runPI()函数之前,需要将它们转换为浮点格式。  

    RK = 2050.0 f;

    YK =(浮点)电流[ConversionCount];

    您还将32位浮点结果UK分配给16位寄存器:

    EPwm5Regs.TBPHS.Half.TBPHS = UK;  

    在将其写入寄存器之前,需要将其转换为16位无符号整数格式。  为此,您可以声明一个变量(例如x),然后将其分配给UK:

    X =(长)英国;

    ...然后根据需要移动并将部分分配给16位无符号int (z)。  例如:

    Z =(无符号int)(x >> 4);

    然后,您可以将其写入寄存器,但要仔细检查以确保结果符合预期。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Richard,你的回答帮助了我们很多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉重新激活此线程,但DCL对我来说还不是很清楚。 我仍在使用PI控制器。 我的代码的更新版本将在此文本之后。 我的问题是,我的输出已饱和,无论错误的迹象如何(即我的控制器的输入为正或负),输出都保持在该值。 随附两个数字(一个是测得的电压低于参考电压,另一个是测得的电压高于参考电压)。 在这两种情况下,输出保持不变。

    我不能自己完全解释这种情况,我实际上想知道我的PI调节器中的I10和i6值。 您的技术参考中的离散PI补偿器的方框图也附在此信息中。

    1)

    I10似乎是上一次采样的累积值,因此:

    I10 = v4[n-1],n为当前采样点。

    因此,I10的值决定了我可以进行积分/求和的最大值。 因为它是浮点数,所以我会将I10设置得尽可能高,比如说2万.0f

    我的理解是否正确?

    2)

    I6是(抗)饱和机制的反馈。 如果V5 = u(k),则差值为零,因此i6也为零。 在方程式14中,来自饱和的反馈消失,PI调节器正常工作。 相反,如果u (k)饱和,i6将反馈给积分器,如方程式14中所示。

    如果我对(1)和(2)的理解是正确的,那么我感到惊讶的是,在CCS的表达式窗口中,i6的值为零,并且无论我的转换器工作点如何,都保持在零。 换言之,既然我正在饱和输出u(k),i6怎么能为0? 我希望它与0不同,以抵消我的集成商的windup。

    离散PI调节器的方框图:

    正极错误:e (k)= r (k)- y (k)

    负错误:e (k)= r (k)- y (k)

    我的c代码:

    #include "DSP28x_Project.h"
    #include "DCL.h"
    
    
    void InitialADC();
    void InitePWM1();
    void InitePWM2();
    void InitePWM5();
    void InitePWM6();
    __interrupt void ADC_ISR();
    __interrupt void TZ_ISR();
    
    //闪存功能
    extern UINT16 RamfuncsLoadStart;
    extern UINT16 RamfuncsLoadEnd;
    extern UINT16 RamfuncsRunStart;
    
    //变量
    #define DT 25 // Dead Time calc:DT = value/CLKfreq -> 25/25/0.00MHz
    
    ,0.00f, 0.0.115万f,控制
    	器0 2万.0f}// kp,ki,I10,Sat_max,Sat_min, sat_storage
    UINT16变频器;
    UINT16变频器1;
    易失性Int32伪;
    易失性浮子32 rk;	//参考值
    易失性浮子32 YK;	//测量的ADC信号
    易失性浮子32 UK;	// PI输出
    易失性PI pi1 = pi_values;
    
    易失性UINT16转换计数;
    易失性浮子32伏子1[256]
    ;易失性电流1[256];
    
    void main(void){//
    
    	初始化PLL,监视器,启用外设时钟
    	InitSysCtrl();//
    
    	用于对闪存进行编程
    Memcopy (&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart);
    
    	// VecePWM和TZ
    	InitEPwmGpio();
    	InitTzGpio();
    
    	//初始化PIE控制寄存器
    	InitPievector();
    
    	IER = 0x0000;
    	IFR = 0x0000;
    
    	//
    	
    
    	初始化Isr_Pie =表;Isr_EPTEDMI; In_EPTEPTEPTI=初始化Isr_EPTEPTEPTEPTI=
    	
    	
    	
    	
    
    	//设置ADC采样速率
    	EALLOW的第一步;
    	SysCtrlRegs.HISPPP.ALL =3;// HSPCLK = SYSCLKOUT/2*ADC_MODCLK2 = 150/(2*3)= 25.0 MHZ
    	EDIS;
    
    	//同步已在InitSysCtrl()函数中完成-->要求TI支持来验证
    	SysReg1.PCW; SYLNC*
    	
    	= SYLLOKW.CLW; 	//从DSP
    	EDIS中使用SYSCLKOUT启用时基时钟同步;
    	*/
    
    InitFlash();
    
    	ConvisionCount = 0;				//初始化计数
    	伪=1460;
    	UK = 1460.0f;
    //	rk = 2050.0f;	//大约 5A负载电流
    	rk = 300.0f;	//约 10V负载电压
    	//pi pi1 = pi_values;
    
    	//初始化ADC
    	InitAdc ();
    	phaseshift = 0;
    	phaseshift1 = 4;	//补偿a ca。 ePWM1和ePWM6
    	InitialADC()之间的15ns延迟;		//为电压和电流测量
    
    	EALLOW设置ADC;
    	SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
    	EDIS;
    
    	InitePWM1();
    	InitePWM2();
    	InitePWM5();
    	InitePWM6();
    
    	EALLOW;
    	SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
    	EDIS;
    
    	/*
    	将GPIO4设置为输出以测量ISR */
    	
    	EALLOW内的执行时间;
    	//将GPIO10设置为GPIO -已在InitGpio()
    	GpioERlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0中完成;
    	//将GPIO10设置为输出GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.EDI1
    	
    	
    	
    	= 1;1. 	//用于ADC
    	PieCtrlRegs.PIEIER2.bit.INTx1 = 1的组1,位6;	//用于ePWM1_TZ
    	IER || M_INT1的组2,位1;						//设置组1
    	IER || M_INT2的中断启用位;						//设置组3
    	EINT的中断启用位; 								//启用全局中断INTM
    
    	for (;)
    	{
    
    	}
    
    
    __interrupt void ADC_ISR(void)
    {
    	Voltage1[ConversionCount]= AdcRegs.ADCRESULT0 >>4;	//从ADCINA5读取值
    	电流[ConversionCount]= AdcRegs.ADCREST1	
    
    	
    	
    		
    		Half >4;//从ADCM15.CMPA.1CMPA.1CMPA.1CMPA.0读取值= 0流0 = 0
    		
    		
    		EPwm5Regs.CMPA.Half.CMPA = 1500;
    	}/*
    
    	
    	*使用PI CONTROL
    	*/
    	YK =(FLOW)Voltage1[ConversionCount];
    	//在达到最小输出电压
    	时调节,如果(YK>=200){
    	
    	GpioDataRegs.GPASET.bit.IOpi4=1;	
    	
    		
    	用于测试的gop.1; gop.cl_rema_1;用于测试的gpi1; gpi1; gop.gpi1= gpirk.gpi1; gpi1;用于测试的gpi1; gop.rk.rk.gpirk.gpi1; gpi1; gpi1;用于测试
    	
    
    
    		EPwm5Regs.TBPHS.Half.TBPHS = dummy;	// ePWM5和ePWM6将具有phaseshift
    		EPwm6Regs.TBPHS.Half.TBPHS = phaseshift1;	//补偿ca。 ePWM6的16ns延迟
    
    	//如果记录了256个转换,请重新开始
    	IF (ConversionCount == 255)
    	{
    	ConversionCount = 0;
    	}
    	否则
    	{
    	ConversionCount++;}
    	
    
    		//重新初始化下一个ADC
    		AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;	//重置SEQ1
    		AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;	//清除
    			
    
    
    
    
    
    	
    	
    	
    	
    	
    	CLR标志位PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = PIEACK_GROUP1;//中断确认到PIE.EPm1; CLR = TIP1.EPT.1; CLR1.ECT.1STOSTOST.EP.1= P1.EPT.EP.1ECT.1ECT.1ECT.1ECT.1=
    	EPwm1Regs.TZCLR.Bit.INT = 1;
    	EDIS;
    	PiectrlRegs.PIEACG.ALL = PIEACK_group2;	//确认中断到PIE
    }
    
    void InitialADC(void)
    {//
    	配置ADC
    	AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLL3=1;	//设置ADC采样率= void.RCSCR1.CADR1.CAST_ADC= 1.CADR.R0.1=
    			
    		
    	0;CADR1.CADR1.CADR1.CAST_ADC= 0	
    	;CADR1.POST.R0.1= 1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR.POST.POST.POST.POST= 0 = 0;ADC= ADC= ADC= ADC1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR1.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CADR.CAST.R0.1= 0 	//同时采样模式
    	AdcRegs.ADCTRL2.bit.ePWM_SOCA_SEQ1 = 1;//	ePWM启动SOCA触发
    	器AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1 = 0;//	一个转换
    	器AdcRegs.ADCCHSEL1.bit.CONVI = 5;// ADCINCA.CA.INV1	
    		启用ADCINV1
    
    
    
    
    	的ADCINV1和ADCINCA.CA_ADCINV5.INCA.CA.CA.CA.CA.CAV1的中断
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; 	//启用SOCA
    EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4; //在50 % 占空比下生成SOCA脉冲
    EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1; //生成第一个事件的脉冲
    
    	EPwm1Regs.TBPRD = 1499;	//将PWM周期时间
    	EPwm1Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;EPw1Regs.TBPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPS.TBMPs.TR_REGs.PT.MP_DE.PTB.PTB.MP_1BE.PTB.PTB.=
    	
    		
    	
    	
    	0;SCMP_DE_REGP.PTB.PTB.MP_DE_DE_DE.PTB.PTB.PTB.MP.PTB.PTB.MP_DE_DE_DE.PTB.PTB.PTB.PE.PE.PE.PTB.PTB.= 0 = 0 //同步下流模块
    	EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;	//将时基时钟设置为SYSCLKOUT
    	EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_shadow;EPwm1Regs.CMCL=1PRD=DAMP0
    	
    		或PRD=1DAMP0 PRD=DAMP0 PRD=1DAMP0
    	;PRD = PRD_REG=1DAMP0	
    	或DAMP0 PRD = PRD = PRD = PRD = 0;0 = 0 = PRD = PRD = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0 = 0 = 0;0 = 0;0 = 0 = 0 = 0 = 0;0 = 0; 	//在cTR=PRD
    	EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR时设置pin;	//在cTR=compa
    
    	EALLOW时清除pin;
    	EPwm1Regs.TZsel.OSHT3 = 1;		//启用TZ3
    	EPwm1Regs.TZL.Bit.TZA = 2;		
    			
    			在EPT1.EPT1.01中启用T01 = EPT1.01;在EPT1.01时启用EPT1.01
    	
    
    
    		// ePWMxA下降和上升边缘
    	EPwm1Regs.DBCTL.bit.ut_mode = DB_FULL启用;	// DB full enable
    	EPwm1Regs.DBCTL.bit.POPPA SEL = DB_ACTV_HIC;		// Active high mTBEPwm1Regs.DBRED
    
    	= DT = DT;DBw1EP.0;
    	
    
    
    DBM12.P1= DE.P1PRD = DE.1= DB_12.1PRD = DB_12.1PRD = DE.EP.1= DB_12.1PRD = DE.1PED.1PED.1PED.P1.P1.P1.P12.1= DB1PRD = DE.1PRD = DE.1PRD = DE.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.1PED.2= DB/PRD
    
    		= DE.
    	
    	//将相位寄存器设置为零
    	EPwm2Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UP;	// UP计数模式
    	EPwm2Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_ENABLE;//主模块
    	EPwm2Regs.HPTL.PRDLD = TB_SHADPCTB_SHADMPT.CMPCDAMPT.MPCMPC=
    	2DAMPT.DCME= DCMOS.DCMOS.DCMOS.D0
    		= 0;DCMSTREGMP0 = 0 = DCMOS.DCMOS.DCMSTDAMP0 = 0 = 0 = DCMSTMP0 = DCMSTMP0 = 0 = DCMSTREGMP0
    	
    	
    	= 0 = D0 = DCM0 = 0 	// ctr=0或ctr=pD
    	EPwm2Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = 0;	// ctr=0或ctr=PRD
    	EPwm2Regs.HTCTLA.bit.ZRO = SEL_CLEAR;	//在ctr=PRD=W2Regs.OSCLA.bit.PRD时清除引脚;在TR=AQEPw2LA.ZAQ= PIN_DE.ZWA.Z1.PIN=
    		PIN.PIN.T时清除引脚
    
    	
    			
    			//在TZ事件
    	上清除ePWM2A EPwm2Regs.TZCTL.bit.TZB = 2;		//在TZ事件
    	EDIS上清除ePWM2B;
    
    	EPwm2Regs.DBCTL.bit.in_mode = 0;	// ePWMxA下降和上升边缘DBwm2Regs.DBC.DB_REGDE.EPT.DE=2.EPmDE_DEF2bit
    		
    			
    
    	
    	
    =全模式DB_DEP.DE_DEPwDB_DE0; DB_DE_DEPw2DB_DE_DE_DEPwb.DB_DE.DB_DE_DE_DE_DEP.DBwb.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DBw2b.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE.DB_DE
    
    void InitePWM5 (void)
    {
    	EPwm5Regs.TBPRD = 1499;	//将PWM周期时间
    	EPwm5Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;
    	EPwm5Regs.HSSPHS.Half.TBPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHPHHS =零
    	EPwm5Regs.PCMPs.PTC.MP_EPmSC_EPmSCN.PTT.PTB_DE=零	
    	
    	
    	
    	位= EPMPT.PTB.PTB.PTB.PTB.PTT.PE_EPMP_EPMPT.PTB.PTB.PTB.PTT.PE_DE= EPMPT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTB.PTB_DE=零位= EPMPT.PE.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTT.PE.PTB.PTT.PE.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB.PTB= 	//将时基时钟设置为SYSCLKOUT
    	EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADODE;
    	EPwm5Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHAD影子;EPwm5Regs.CMTR.CMCL=PRD=0
    	;	PA= Pin PRD.C=0
    		
    		
    	时,PRD=0	= Pin = CQ= PX.CQAR= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQPAQ= P= P= P= PQ= PQ= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQ= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= P= PQ=
    
    
    	
    	EPwm5Regs.TZsel.bit.OSHT3 = 1;		//启用TZ3
    	EPwm5Regs.TZCTL.bit.TZA = 2;		//在TZ事件上清除ePWM5A
    	EPwm5Regs.TZCTL.Bit.TZB = 2;		//清除ePWM5B在TZ事件中清除;
    	DB_REGDEPT.EPT.DB_DEPT.DB_DEPT.EPT.=
    
    
    		
    		全模式下的DB_DEPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEPT.EPT.DB_DEP=
    			//有源高互补
    
    	EPwm5Regs.DBRED = DT;
    	EPwm5Regs.DBFED = DT;
    }
    
    void InitePWM6 (void)
    {
    	EPwm6Regs.TBPRD = 1499;//	设置PWM周期时间
    	EPwm6Regs.CMPA.Half.CMPA =(1499+1)/2;EPwCTPS.PTB=
    	零位/PTBPHPS.PTB_REG=零位EPS.PTPS.PTB_REG.PTPS.PTPS.PTB= 0
    		=零位EPmPE.PTPS.PE.PTB_0 =零位EP_0
    	//从属模块
    	EPwm6Regs.TBCTL.bit.PRDLD = Tb_shadow;
    	EPwm6Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = Tb_ctr_zero;//同步下流模块
    	EPwm6Regs.TBCTL.bit.HSDBDE PCLDPPCLKDIV = 0;	//将时基时基时钟设置为STDAMP0 = DMP0
    	
    	
    		
    	;SOMP0 = DMP0 = DMODAMP0 = D0 = DMODAMP0 = PMODAMP0 = PMODAMP0 = PMODAMP0 = P0 = 0 = 0 = 0 = PMODAMP0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = PMODAMP0 	//在cTR=0或cTR=PRD
    	EPwm6Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQ_SET时设置	引脚;//在cTR=PRD
    	EPwm6Regs.AQCTLA.bit.CAU = ZB_CLEAR时	清除引脚;在ctr=compa
    
    
    	EALLOW时清除引脚;PWwm6Regs.OSTZs.AQTZ/T6B= TTEZEPT1.ZEZEZEZ= T6B/
    			
    			
    			在TTEX1.ZEZEZEZEPT1.TES/T6B= TTEXEZEZEZES/ T6B= T6B/ TTEXEZEZEZEZEZEZEZEZES/ T6B= T6B/ T6B/
    	
    
    
    	EPwm6Regs.DBCTL.bit.in_mode = 0;	// ePWMxA下降和上升边缘
    	EPwm6Regs.DBCTL.bit.out模式= DB_FULL启用;	// DB完全启用
    	EPwm6Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;		// DBEPm6DT = DBwRED.REP.DT = D5.REwDEV = DBw6DT补充D= DBwDED
    
    	
    	
    = DBwDEV
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我想请您再详细说明一下我在上一篇文章中提出的两个问题,因为我仍然不确定PI监管机构内I10和i6的含义(价值调整)。

    1)

    I10似乎是上一次采样的累积值,因此:

    I10 = v4[n-1],n为当前采样点。

    因此,I10的值决定了我可以进行积分/求和的最大值。 因为它是浮点数,所以我会将I10设置得尽可能高,比如说2万.0f

    我的理解是否正确?

    2)

    I6是(抗)饱和机制的反馈。 如果V5 = u(k),则差值为零,因此i6也为零。 在方程式14中,来自饱和的反馈消失,PI调节器正常工作。 相反,如果u (k)饱和,i6将反馈给积分器,如方程式14中所示。

    我不清楚为什么i6一直是0.0 ,即使我正在饱和我的PI输出。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    PI控制器的工作方式不是这样。  变量I10是集成器输出。  您应该将其初始化为0,然后不要触摸它。  饱和在输出端使用Umax和Umin来处理。

    i6的用途是反windup。  它只能保持值1.0f (输出不饱和)或0.0f (输出饱和)。  如果您看图i6与v3相乘以形成V8,则它会启用或禁用集成。

    我现在正在旅行,但如果您仍有困难,我会在明天回复。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Richard。 虽然DCL的PI监管机构对我来说更加清晰,但我仍在努力实现实际实施。

    我根据我的波德图解分析设计了PI控制器:

    请注意,图OL表示开环系统。 大家可以看到,在我的交叉频率下,我拥有足够多的相位余量(在设计的这一阶段不需要最佳控制器)。

    MATLAB中的PI调节器设置为:

    %% PI控制器
    KP = 1.5 ;
    Ki = 300;
    Ka = Kp;
    KB = KI/Ka;
    num_pi =[Ka Ka*KB];
    DEN_PI =[1 0];
    G_PI = TF (num_pi,den_pi)
    G_PIdiscr = C2D (G_PI,TSW,'Tustin')

    在不复制整个C代码(再次)的情况下,这就是在CCS中实现PI调节器的方式:

    #define	pi_values { 1.5f, 300.0f, 0.0f, 1125.0f, 900.0f, 1.0f}// kp,ki,I10,Sat_max,Sat_min, SAT_STORAGE 

    ISR内的PI调节器:

    __interrupt void ADC_ISR(void)
    {
    	Voltage1[ConversionCount]= AdcRegs.ADCRESULT0 >>4;	//从ADCINA5中读取值
    	电流[ConversionCount]= AdcRegs.ADCRESULT1 >>4;	//从ADCINB5
    
    	/*读取值ADC=
    	
    	
    	
    	在计算电流时达到两个电桥之间的浮点
    	
    	电压<1=1;Conversioned.ed.Conversionk;//
    		// pi调节
    	器dummy =(Llong) uK;
    	}
    
    
    		EPwm5Regs.TBPHS.Half.TBPHS = dummy;	// ePWM5和ePWM6将具有phaseshift
    		EPwm6Regs.TBPHS.Half.TBPHHS = phaseshift1;	//补偿ca。 ePWM6的16ns延迟
    
    	//如果记录了256个转换,请重新开始
    	IF (ConversionCount == 255)
    	{
    	ConversionCount = 0;
    	}
    	否则
    	{
    	ConversionCount++;}
    	
    
    		//重新初始化下一个ADC
    		AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 =1;	//重置SEQ1
    		AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR =1;	//清除中断标志位
    		PieCtrlRegs.PIEACK/ALL = PIEACK_Group1;	//中断确认PIE
    } 

    有了这些值,积分器输出(I10)变得过大,因此KI值必须更小。  

    所以我想知道KP和KI的实际值应该用于PI调节器。 事实上,从我的输出电流到ADC电压也有一个刻度,即在100A时,ADC测量值为3V。 因此,刻度为0.03。 该缩放是否应包含在DCL函数的KP和KI参数中? 如果是这样,则必须缩小PI的结果。 但在那种情况下,我又忽略了饱和限值。

    总之,我面临的挑战是将理论结果转化为实际微控制器并使其发挥作用。 对于如何进一步调试/解决此问题有什么想法? 我希望避免"尝试和错误"的做法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    我认为您在Matlab中建模的PI实施不太正确。  如果您在第一个POST中查看DCL控制器的图表,则比例增益(KP)与控制器串联显示。  这被称为"系列"或"理想" PI控制器。  Matlab脚本看起来像一个"并行"类型,其中比例增益位于并行路径中。  在Matlab中,系列控制器将是:

    num_pi =[KP KP*KI];

    这将对结果产生影响。  如果要使用并行实现,您需要DCL的v 2.0 ,您可以在C2000Ware中找到:

    http://www.ti.com/tool/c2000ware

    应用Tustin转换时,将对结果应用缩放因子以匹配转换前后的增益,因此,如果您使用手动计算检查Matlab结果,则需要记住该因子。

    正确的是,应用了缩放来考虑ADC和PWM增益的变化。  我附上了一张图表,说明如何在典型的电压控制环路中实现这一点。

    您的C代码看起来正常。  我认为您需要做的只是更改控制器初始化过程中的KP和KI增益。

    我希望这能推动你们向前发展。  如果我能提供更多帮助,请告诉我。

    此致,

    Richard

    e2e.ti.com/.../C2000-Digital-Power-Control-Workshop-_2D00_-v3_2D00_2-_2D00_-scaling.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Richard,

    感谢您对PI调节器的评论,我更改为PI调节器的系列版本。 我认为我的一个大问题是C函数DCL_runPI,因为我不熟悉它中的程序集实现,因此也不熟悉PI算法的执行方式。 对我来说,汇编代码似乎是从SPRUI31文档中的公式(14)中逐步执行的。

    模拟PI调节器的指定为

    G_PI = Y (s)/E (s)=(KP*s+KP*KI)/s

    我已在Matlab确定了我的KP和KI收益。

    当我手动离散PI控制器时,我将在完成一些mastematic代数后具有以下传输功能:

    G_PI (z)= Y (z)/E (z)=(2*KP (1-z^-1)+TsKpKI (1+z^-1))/(2*(1-z^-1))

    重新排列术语,我将以线性差等式结束:

    y[n]= y[n-1]+(-KP+TS/2KpKI) e[n-1]+(KP+TS/2KpKI) e[n]

    现在,进行数学计算让我们:

    (-KP+TS/2KpKI)=- 1.497

    (KP+TS/2KpKI)= 1.502

    当我使用C2D功能分解PI调节器时,这些结果与Matlab匹配。 但不确定这些值是否是我的代码中实际需要/需要的值。

    因为我已经获得了LDE,所以我现在不再拥有KP和KI。 相反,DCL_runPI函数要求KP和KI,因此我很困惑,到底需要为DCL_runPI函数使用哪些值?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    这让人困惑,因为我们现在有两个不同的KP和KI变量出现在公式中。

    您的方程式是正确的,LDE系数也是正确的。 我们将这些c1 = 1.502 ,c0 = 1.497。

    缺少的部分是系列数字PI作为差异方程。 一旦你有了这些,你就可以将系数与你找到的LDE等同起来,并计算出数字KP和KI增益。 但是,我们将开始跳过记数法,所以我们现在就把数字PI增益Vp和Vi称为数字PI增益Vp和Vi。

    如果您查看DCL系列PI控制器结构并为其派生LDE,您将发现(在您的表示法中):

    Y[n]= y[n-1]+(Vp + Vi) e[n]- Vp e[n-1]

    现在,我们可以将系数与您找到的LDE等同起来:

    KP+TS/2KpKI = Vp + VI = C1

    -KP+TS/2KpKI =-Vp = c0

    现在只需插入C1和c0并计算Vp和Vi:

    VP = 1.497

    VI = 0.005

    这些是等效的DCL PI控制器增益。 有几个步骤,但我希望这有某种意义。 请告诉我,我很乐意再次回顾。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:
    非常感谢您的耐心和解释,这对我有很大帮助。 事实上,除了我对如何导出DCL PI控制器的Vp和VI值的误解外,我在ISR内部实施此类值时也遇到了一些问题。 特别是,具有适当的缩放和饱和限制导致我的控制器运行非常不稳定。
    现在这些问题解决了,我的控制器运行得非常令人满意。

    再次,非常感谢。

    谢谢,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    欢迎您,感谢您发布此帖子。

    很高兴知道一切顺利。

    此致,

    Richard