主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8379万D
嘿,
我尝试使用F2.8379万D将抗锯齿滤波器放入F2837x controlCARD R 1.3。
之前,我用33欧姆替换了R27和R28,并向C18和C19添加了100nF电容器,以获得f=50kHz的角频率。
ADCINA0和ADCINA1配置为16位差动输入。 SW2和SW3处于"右侧"位置。 (外部参考)
在测试期间,主板死了四次。 我认为控制器短路,变热后...
我拆除了二极管阵列U6,但没有成功。
有没有解释呢?
无论如何,我必须如何将抗锯齿滤波器添加到差分ADC输入?
这是我是如何做的,变式A
这是备选变体B:
感谢你的帮助