This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2.8379万D:16位差分模式中的ADC分析别名滤波器

Guru**** 2539370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575275/tmdscncd28379d-adc-anit-aliasing-filter-in-16bit-differential-mode

部件号:TMDSCNCD2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8379万D

嘿,

我尝试使用F2.8379万D将抗锯齿滤波器放入F2837x controlCARD R 1.3。

之前,我用33欧姆替换了R27和R28,并向C18和C19添加了100nF电容器,以获得f=50kHz的角频率。

ADCINA0和ADCINA1配置为16位差动输入。 SW2和SW3处于"右侧"位置。 (外部参考)

在测试期间,主板死了四次。 我认为控制器短路,变热后...

我拆除了二极管阵列U6,但没有成功。

有没有解释呢?

无论如何,我必须如何将抗锯齿滤波器添加到差分ADC输入?

这是我是如何做的,变式A

这是备选变体B:

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasterix,

    拓扑A或B都可以工作,但我认为在B情况下,您可以将电容值减半。  我认为B也是首选,因为电容器直接为差分噪声提供LP路径。 请参阅  

    www.ti.com/.../slwa053b.pdf

    对于F2837x器件加热和出现故障,只有在超出数据表中的绝对最大条件时才会发生这种情况:

     

    您向ADC正负输入引脚施加了什么绝对电压?  在添加差分滤波器之前,您是否尝试过这些电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,
    感谢您的回复和筛选文档。

    正输入在范围(0 - 3V)内。
    负极连接到VSSA = VREFLOA。

    焊接变化会导致加热。
    我当时正在寻找一座焊接桥,但找不到一座。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasterix,

    将负极ADC输入连接到VREFLO将不适用于差动模式,它还应具有0至3V范围内的信号,这是约1.5V (共模电压)正极信号的补充。 请参阅"TRM.TRM 10.1 中的3.4 信号模式"一节。 这不应导致设备故障问题。

    如果您让所有ADC输入浮点,设备是否仍处于通电和连接状态,还是仍然过热并出现故障? 这可能会告诉您ADC输入是否已损坏。 除了过压/欠压外,处理主板时,输入也可能由于ESD而损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用TMDSDOCK2.8379万D。
    放置滤波器Varaint A后,MCU发热
    如果我只是将TMDSDOCK2.8379万D的电源锁起来。 电压调节器U14变得非常热。
    我觉得MCU短了。 如果我测量C48上的电阻,则没有电阻...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasterix,

    F2837x器件是否也变热? 如果不是,那么3.3V电压轨与地线之间可能存在短路?

    如果F2837x器件确实短路,获得工作CCard的最快方法可能是脱焊F2837x,然后再重新焊接新部件。 考虑到CCard上的F2837x是BGA,这可能相当困难-您需要某种类型的热气源,而不仅仅是烙铁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢,好的。 这不是一个选项。
    请尝试将滤波器VarriantB放在CCard上并确认16位差分模式是否正常工作。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rasterix,

    我们已在TI使用该滤波器拓扑进行验证/表征。 它肯定适用于16位差分模式。 我不确定我们是否专门在controlCARD上试用过它,但没有任何理由相信它在那里不起作用。 在选择S+H窗口和/或该通道上的采样率时,您仍需要考虑外部电容的额外阻抗。