请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件: MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在与 LAUNCHXL-F2.8069万M合作,我们使用自己的逆变器,电压感应(ACPL-C87A)和电流感应(LEM Hass-300S),我现在的任务是在轴向Fux BLDC电机上运行扭矩控制。 这是由于 此帖子而完成并测试的。
但现在,当我使用带扭矩控制的lab11a运行电机时,噪音问题就会出现。 当电机速度接近额定速度时(即 2500转/分)然后,电机开始发出一些噪音,就好像跳过了两极一样。 当我使用相同的KP/KI值测试电动机时,如果电动机的转速为5a,则不存在噪音问题,电动机运行正常(测试速度至2800转/分)。 由于lab11a没有CTRL,并且具有场弱化和过度调制功能,这也是进一步测试所必需的,因此我必须使用lab11a。