This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL-F2.8069万M:Lab11a工作不正常

Guru**** 2547890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617792/ccs-launchxl-f28069m-lab11a-not-working-properly

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

   我正在与 LAUNCHXL-F2.8069万M合作,我们使用自己的逆变器,电压感应(ACPL-C87A)和电流感应(LEM Hass-300S),我现在的任务是在轴向Fux BLDC电机上运行扭矩控制。 这是由于 此帖子而完成并测试的。

   但现在,当我使用带扭矩控制的lab11a运行电机时,噪音问题就会出现。 当电机速度接近额定速度时(即 2500转/分)然后,电机开始发出一些噪音,就好像跳过了两极一样。 当我使用相同的KP/KI值测试电动机时,如果电动机的转速为5a,则不存在噪音问题,电动机运行正常(测试速度至2800转/分)。 由于lab11a没有CTRL,并且具有场弱化和过度调制功能,这也是进一步测试所必需的,因此我必须使用lab11a。

   。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道怎么做,但有些部分没有发布,
    在这篇文章中,他们说lab10a和lab11存在一些问题。 是真的吗? 如果是,那么问题将在何时得到解决? 目前我正在使用最新版本的汽车软件(1.01 v.00.18)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    lab10a有什么问题? lab10a和lab11a都是速度控制模式,您对扭矩控制模式的修改是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用实验11a,我已经更改了
    //获取IQ参考值#changed
    refValue = gIdq_ref_pu.value[1];

    //获取IQ参考值#changed
    refValue =_IQbumpy (iqref,_IQ (1.0 ref/user_IQ_full)_scale_current_a);
    因此,通过更改"iqref"值,我可以实现扭矩控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮忙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.确保电机参数正确并在用户中进行设置。h,ADC标度电流和电压,电压滤波器杆与HW板匹配。
    2.确保速度关闭回路已禁用。
    3.确保您的硬件板在user.h中的电流和电压反馈偏移正确
    4.在lab11a中禁用Rsonline。
    5.调整两个当前PI调节器的KP和KI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚了。 我被紧急转移到另一个项目一个月。
    但问题已经解决。 我重新测量了电机参数和偏移量。 并根据实验室手册中给出的计算对KP值进行了微调。 这一次成功了。 他们可能会在那时出现参数问题。 谢谢Yanming。