This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:采集可视化

Guru**** 2542810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618816/tms320f28379d-visualization-of-acquisition

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我正在使用带Simulink的TI板来采集 100Hz的正弦信号作为频率。 首先,我尝试只创建一个带有正弦波块的信号,然后将信号发送到示波器,以便使用外部模式进行可视化。 我使用了10 kHz的采集频率,这应该是足够的,但当我使用外部模式时,我没有这个采集频率。 我尝试在没有外部模式的情况下使用串行通信,但结果相似。

此处是使用外部模式获得的信号。

有人建议如何可视化此类信号?

我们非常感谢您的帮助。

Jesse Augusto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesse:

    此查询与Mathworks论坛的关系比这里更密切。 你能在那里发布同样的信息吗?

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gautam,我也会在Mathworks论坛上发布文章。

    只有一个问题,您认为使用主板F2.8379万D可以实时可视化此频率的信号。 我不知道这是主板的限制还是我在Simulink的型号有问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为使用主板F2.8379万D可以实时可视化此频率的信号吗?[/QUOT]

    您是否能更具体地说明您的上述意思? 您的意思是生成100Hz的正弦波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用模块Simulink在主板内生成100 Hz的正弦波,我将此模块链接到示波器,以便使用外部模式实时查看信号。 这是为了模拟使用ADC读取的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试在外部模式下将10kHz电缆推至Simulink时,您肯定会看到带宽问题- Simulink并不是真正的示波器。

    您可以尝试1KHz吗? 我希望它能更好地发挥作用。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着您已在Simulink中创建了模型,内置在MCU中,现在正在观察示波器上的结果? 如果是这样,您只需增加Since wave Simulink块中的采样时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1 kHz的采集效果更好,但我没有足够的点来获得所需的分辨率。

    是否有任何方法可以达到更高的频率?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是Kash,但是当我增加采样时间并且我在外部模式下运行时,很显然,我不能超过1 kHz,即使我的采样时间比那个要长。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用外部时钟?
    你的时钟是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用200 MHz作为时钟和内部振荡器。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们发送一些您的模型和配置的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚了!

    Mathworks团队用一个解决方案来回答我。 答案如下:

    fr.mathworks.com/.../35.3179万-how-to-increase-acquisition-frequency-in-real-time-ti-board-f28379d</s>2.8379万

    我希望它也能帮助其他用户,

    谢谢大家!